Controller-Diagnose
Mit der Controller-Diagnose-Seite können Sie die Konfigurationseinstellungen des aktuellen Projekts mit dem verbundenen Controller vergleichen. Wenn die Verbindung zum Controller getrennt wird, während die Controller-Diagnose-Seite angezeigt wird, ist die Seite nicht verfügbar.
Die Controller-Diagnose-Seite enthält folgende Abschnitte:
- Controller-ID
- Hochfahren
- Speichermodul oder Speicherkarte
- Controllerinformationen(Micro820L20E-,Micro850L50E- undMicro870L70E-Controller)
- Zusammenfassung
Wenn das Speichermodul, die Speicherkarte oder das LCD-Modul nicht verfügbar ist oder die Verbindung getrennt bzw. beschädigt ist, wird der Wert
Nicht verfügbar
angezeigt. Im Abschnitt Zusammenfassung
wird angegeben, dass sie nicht verfügbar sind.Auf der Controller-Diagnose-Seite wird nicht zwischen Speichermodul, Speicherkarte und LCD-Modul für verschiedene Controllerserien unterschieden.
Rückmeldung geben