Konfigurationen auf der Controller-Diagnose-Seite
Konfiguration | Beschreibung |
|---|---|
Controller-ID | Zeigt die Katalognummer, Firmware-Version, Serie, Seriennummer und den Firmware-Startcode des Controllers an. |
Hochfahren | |
Modusverhalten | Steuert, wie sich der Controller beim Hochfahren verhält. |
Fehler überschreiben | Zeigt die Fehlerlöschoption während des Hochfahrens an. |
Speichermodul oder Speicherkarte | |
Laden beim Aufstarten | Bestimmt, ob der Controller das Projekt beim Starten aus dem Speichermodul wiederherstellt. Die Einstellung wird beim Hochfahren im Speichermodul ausgewählt. |
Ethernet-Einstellungen überschreiben | Bestimmt, ob die aktuellen Ethernet-Einstellungen von den Einstellungen im Speichermodul überschrieben werden, wenn eine Wiederherstellung aus dem Speichermodul durchgeführt wird. Diese Einstellung liegt nur im Controller-Projekt vor und ist nicht Bestandteil der Einstellungen im Speichermodul. Im Gegensatz zu den Projekteinstellungen „Immer laden“, die gesichert und dann beim Hochfahren von der Speicherkarte gelesen werden, wird Ethernet-Einstellungen überschreiben beim Hochfahren aus der Projekteinstellung im Controller gelesen und kann nicht direkt von der Speicherkarte gelesen werden. |
Variablenwerte bei Sicherung oder Wiederherstellung einbeziehen | Bestimmt, ob die Werte des Controllers bei einer Sicherung oder Wiederherstellung des Controller-Projekts mit einbezogen werden sollen. |
Katalog-ID | Zeigt die Modellnummer des Controllers oder des Speichermoduls an. |
Projektversion | Zeigt die Version des Projekts im Controller oder im Speichermodul an. |
Controllerinformationen | |
CPU-Betriebszeit | Zeigt die Gesamtdauer an, die eine CPU seit dem letzten Einschalten aktiv war. |
Kommunikationsnutzung | Zeigt die Auslastung des Kommunikationspufferplatzes des aktuellen Systems an. |
Zusammenfassung | Zeigt Folgendes an:
|
Rückmeldung geben