Konfigurationsseite für Speicherkarten

Eine Speicherkarte wird hauptsächlich zum Sichern von Projektdateien und zum Speichern von Datenprotokollen und Rezeptdateien verwendet.
Die Konfigurationsseite
Speicherkarte
ist für
Micro820
L20E-Controller verfügbar. Verwenden Sie die Seite für folgende Aktionen:
  • Sichern von Projektdateien auf der Speicherkarte
  • Wiederherstellen der Projektdateien von der Speicherkarte.
  • Öffnen Sie Controller-Diagnose, um die Speicherkarteneinstellungen auf der Speicherkarte mit dem Projekt zu vergleichen.
Einstellungen auf der Konfigurationsseite für Speicherkarten
Einstellung
Beschreibung
Diagnose
Öffnet die Ansicht „Controller-Diagnose“.
Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn der Controller offline ist.
Beim Hochfahren laden
Gibt das Verhalten der Speicherkarte beim Einschalten des
Micro820
L20E-Controllers an. Verfügbare Optionen:
  • Immer laden
    : Lädt das Benutzerprogramm nach jedem Einschalten des
    Micro820
    L20E-Controllers von der Speicherkarte.
  • Bei Speicherfehler laden
    : Lädt das Benutzerprogramm, wenn ein Speicherfehler auftritt. Speicherfehler treten auf, wenn ein Benutzerprogramm nicht geladen werden kann oder vom Controller gelöscht wird.
  • Deaktiviert
    : Lädt das Benutzerprogramm nicht von der Speicherkarte. Dies ist die Standardeinstellung.
Ethernet-Einstellungen überschreiben
Gibt an, ob die Ethernet-Einstellungen durch die Einstellungen auf der Speicherkarte überschrieben werden sollen.
Das Verhalten von
Ethernet-Einstellungen überschreiben
hängt von der ausgewählten Option für
Beim Hochfahren laden
ab:
  • Wenn die Option
    Beim Hochfahren laden
    auf
    Deaktiviert
    gesetzt ist, ist das Kontrollkästchen nicht verfügbar.
  • Wenn die Option
    Beim Hochfahren laden
    auf
    Bei Speicherfehler laden
    gesetzt ist, ist das Kontrollkästchen aktiviert und schreibgeschützt.
  • Wenn die Option
    Beim Hochfahren laden
    auf
    Immer laden
    gesetzt ist, ist das Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert und kann bei Bedarf deaktiviert werden.
Die Zustandseinstellung des Modbus-Servers wird immer überschrieben, unabhängig davon, ob das Kontrollkästchen aktiviert ist oder nicht.
Variablenwerte bei Sicherung und Wiederherstellung einbeziehen
Legt fest, ob Projektwerte und logische Werte von Variablen beim Sichern oder Wiederherstellen eines Benutzerprogramms auf oder von der Speicherkarte einbezogen werden.
Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Verschlüsselungssicherungs-Benutzerprojekt aktivieren
Aktiviert die Verschlüsselung beim Sichern von Controller-Projekten. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Startet die Sicherung von Benutzerprogrammen und
Micro820
L20E-Controller-Projektdateien auf der Speicherkarte. Die Schaltfläche ist unter den folgenden Bedingungen verfügbar:
  • Eine Speicherkarte wurde erkannt.
  • Der Controller befindet sich im
    Remote-Programm
    -Modus.
Startet die Wiederherstellung von Benutzerprogrammen und
Micro820
L20E-Controller-Projektdateien von der Speicherkarte. Die Schaltfläche ist unter den folgenden Bedingungen verfügbar:
  • Die Speicherkarte, auf der das Projekt gespeichert ist, wurde erkannt.
  • Der Controller befindet sich im
    Remote-Programm
    -Modus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal