Sichern von Projektdateien auf einer Speicherkarte
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Speicherkarte
, um Micro820
L20E-Projektdateien, Datenprotokolle oder Rezeptdateien auf einer Micro SD-Speicherkarte zu sichern. Diese Sicherung gewährleistet die Wiederherstellung nach einem unerwarteten Datenverlust.Voraussetzungen
- Der Controller befindet sich imRemote-Programm-Modus.
- Eine Speicherkarte wurde erkannt.
So sichern Sie Projektdateien auf einer Speicherkarte
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Baumstruktur die OptionSpeicherkarteaus.
- (Optional) Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteSpeicherkartedie OptionVariablenwerte bei Sicherung oder Wiederherstellung einbeziehen aus.
- Wählen SieAuf der Speicherkarte sichern.
- Wählen Sie unterSpeicherkartedie OptionSichernaus.
Rückmeldung geben