Wiederherstellen der Projektdateien von der Speicherkarte
Verwenden Sie die Konfigurationsschaltläche
Speicherkarte
, um die Programme und Funktionsdateien des Micro820
L20E-Controllers nach einem unerwarteten Datenverlust infolge eines Stromausfalls oder Controller-Fehlers wiederherzustellen.Voraussetzungen
- Die Speicherkarte, auf der das Projekt gespeichert ist, wurde erkannt.
- Der Controller befindet sich imRemote-Programm-Modus.
So stellen Sie Projektdateien von der Speicherkarte wieder her
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Baumstruktur die OptionSpeicherkarteaus.
- (Optional) Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteSpeicherkartedie OptionVariablenwerte bei Sicherung oder Wiederherstellung einbeziehen aus.
- Wählen SieVon der Speicherkarte wiederherstellen.
- Wählen Sie unterSpeicherkartedie OptionWiederherstellenaus.
Rückmeldung geben