Konfigurationsseite „Speicher“

Auf der Konfigurationsseite
Speicher
werden die zugewiesenen, verfügbaren und verwendeten Speichergrößen für verschiedene Elemente angezeigt. Sie müssen das Controllerprojekt erstellen, bevor Sie die Informationen auf der Seite anzeigen können. Daten auf der Seite werden nach der Erstellung des Projekts aktualisiert.
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Speicher
, um folgende Maßnahmen durchzuführen:
  • Anzeigen der Speicherinformationen auf einem
    Micro800
    -Controller
  • Festlegen des für temporäre Variablen reservierten Speichers
  • Erstellen des Controller-Projekts
TIPP:
  • Die Informationen für den Controller auf dieser Seite werden nach dem Erstellen des Projekts aktualisiert. Bevor Sie die Seite anzeigen, erstellen Sie das Projekt.
  • Vor dem ersten Erstellen werden die Parameter für
    Aktuelle Zuordnungen
    als
    n. v.
    angezeigt.
Einstellungen auf der Konfigurationsseite „Speicher“
Einstellung
Beschreibung
Max. Speicher
Zeigt die Speicherkapazität des
Micro800
-Controllers in Byte an.
Max. Datenzuordnung
Zeigt die Größe des Speichers, der den Daten zugewiesen ist, in Byte an.
Aktuelle Zuordnungen
Daten
Zeigt die für die Unterstützung der Controller-Systemvariablen, -Eingänge und -Ausgänge verwendete Speicherkapazität in Byte an.
Programm
Zeigt die Größe des Speichers, der von Programmen im Controller-Projekt verwendet wird, in Byte und Schritten* an.
Verfügbarer Platz
Daten
Zeigt die verbleibende Datenspeicherkapazität im Controller in Byte an.
Programm
Zeigt die verbleibende Programmspeicherkapazität im Controller in Byte und Schritten an.
Integriertes Projekt
Zugewiesen
Zeigt die reservierte Speichermenge für die zur Erstellung des Controller-Projekts erforderlichen Dateien in Byte an.
Verwendet
Zeigt die verwendete Speichermenge für die zur Erstellung des Controller-Projekts erforderlichen Dateien in Byte an.
Frei
Zeigt die verfügbare Speichermenge für die zur Erstellung des Controller-Projekts benötigten Dateien in Byte an.
Temporäre Variablen
Datenspeicherreservierung für temporäre Variablen
Zeigt die Größe des für temporäre Variablen reservierten Speichers in Byte an.
Standardmäßig beträgt die Speichergröße:
  • 4096
    Byte für
    Micro810
    LC10-Controller
  • 8192
    Byte für
    Micro820
    L20E-,
    Micro850
    L50E- und
    Micro870
    L70E-Controller
Zugewiesen
Zeigt den reservierten Speicherplatz für temporäre Variablen und komplexe Ausdrücke während der Kompilierung in Byte an.
Verwendet
Zeigt den von temporären Variablen und komplexen Ausdrücken verwendeten Speicherplatz während der Kompilierung in Byte an.
Frei
Zeigt den verfügbaren Speicherplatz für temporäre Variablen und komplexe Ausdrücke während der Kompilierung in Byte an.
Remanenter Speicher
Zugewiesen
Die beiden Balken zeigen jeweils Folgendes an:
  • Die Menge des reservierten Speichers in Byte, um die beibehaltenen Variablen während des Ausschaltvorgangs zu speichern
  • Die Menge des reservierten Speichers in Blöcken, um die beibehaltenen Variablen zu speichern
Verwendet
Die beiden Balken zeigen jeweils Folgendes an:
  • Die Menge des genutzten Speichers in Byte, um die beibehaltenen Variablen während des Ausschaltvorgangs zu speichern
  • Die Menge des genutzten Speichers in Blöcken, um die beibehaltenen Variablen zu speichern
Frei
Die beiden Balken zeigen jeweils Folgendes an:
  • Die Menge des verfügbaren Speichers in Byte, um die beibehaltenen Variablen während des Ausschaltvorgangs zu speichern
  • Die Menge des verfügbaren Speichers in Blöcken, um die beibehaltenen Variablen zu speichern
Änderung im Betriebsmodus
Datenspeicherreservierung für temporäre Variablen
Zeigt die für die Änderung im Betriebsmodus (Run Mode Change, RMC) reservierte Speichermenge in Byte an.
Es gibt folgende Optionen:
  • 0
  • 2048
  • 4096
  • 8192
  • 16384
Die Standardgröße ist
2048
Byte.
Maximale Größe für neue Variablen
Zeigt die maximal zulässige Größe für neue Variablen in Byte an. Die Größe ist abhängig vom reservierten Speicherplatz und vom Controller.
Speicherbelegung für Variable
Zugewiesen
Zeigt den reservierten Speicherplatz für temporäre Variablen und komplexe Ausdrücke während des RMC-Prozesses in Byte an.
Verwendet
Zeigt den von temporären Variablen und komplexen Ausdrücken verwendeten Speicherplatz während des RMC-Prozesses in Byte an.
Frei
Zeigt den verfügbaren Speicherplatz für temporäre Variablen und komplexe Ausdrücke während des RMC-Prozesses in Byte an.
*Schritt ist die Maßeinheit für die Anzahl der grundlegenden Kontaktplananweisungen und basiert auf der Annahme, dass die Größe eines Anweisungsblocks für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller ungefähr 24 Byte beträgt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal