Erstellen eines Micro800-Projekts
Erstellen Sie Ihr Micro800-Projekt, um eventuelle Fehler im Code zu identifizieren und zu korrigieren. Bevor Sie mit dem Erstellen eines Projekts beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Downloads abgeschlossen sind und das Projekt gespeichert wurde.
Voraussetzungen
- Schließen Sie alle Downloads ab.
So erstellen Sie ein Micro800-Projekt
- Erstellen Sie ein Projekt über eine der folgenden Aktionen:
- Wählen Sie imProjekt-Organizerden Controller-Knoten aus und wählen Sie dann in der Menüleiste aus.
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller-Knoten und wählen Sie dannErstellenaus.
- Wählen Sie auf der Konfigurationsseite für den Controller-Speicher die OptionErstellenaus.
TIPP: Wenn ein Projekt die Speicherkapazität des Zielcontrollers überschreitet, wird die Erstellung fehlschlagen. Entfernen Sie unnötige Variablen oder vereinfachen Sie die Logik, um die Speicherbelegung zu reduzieren. - (Optional) Überwachen Sie den Prozess und identifizieren und behandeln Sie Fehler bei der Projekterstellung:
- Überwachen Sie im BereichAusgabeauf der SeiteProtokollden Erstellungsfortschritt und identifizieren Sie Erstellungsfehler.
- Zeigen Sie im BereichAusgabeauf der SeiteFehlerlistealle Erstellungsfehler an und beheben Sie sie.
- Bereinigen Sie die Erstellungsfehler, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller-Knoten und wählen Sie dannBereinigenaus.
- Wählen Sie in der Menüleiste die Option aus.
Rückmeldung geben