Änderung im Betriebsmodus für Controller
Die Änderung im Betriebsmodus (Run Mode Change, RMC) ermöglicht bestimmte Projektänderungen ohne Unterbrechung des Controller-Modus. RMC ist für Projekte verfügbar, die
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller verwenden.Um in den Modus „Änderung im Betriebsmodus“ zu wechseln, stellen Sie sicher, dass sich der Controller nach dem Herunterladen, Hochladen oder Erkennen eines Projekts in einem der folgenden Modi befindet:
- Remote-Programm
- Remote-Betrieb. Der Controller befindet sich nicht im harten Ausführungsmodus, harten Programmsteuerungsmodus, Fehlermodus, Ruhezustand oder Download-Modus.
TIPP:
- Die Arbeitsspeicher-Grenzwerte für RMC sind auf der Arbeitsspeicher-Konfigurationsseite definiert. Werden die Grenzwerte überschritten, können die RMC-Änderungen nicht abgeschlossen werden.
- Wird eine Programmorganisationseinheit (POE) im Modus „Änderung im Betriebsmodus“ umbenannt, wird eine POE im zugewiesenen Speicher der RMC erstellt.
Rückmeldung geben