Symbolleiste Änderung im Betriebsmodus
Die Symbolleiste für Änderung im Betriebsmodus (RMC) enthält Schaltflächen zum Starten der Online-Bearbeitung, Testen, Akzeptieren, Abbrechen und Finalisieren von Änderungen. Diese Symbolleiste mit globalem Gültigkeitsbereich befindet sich auf der rechten Seite der
FactoryTalk Design Workbench
Symbolleiste.Element | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | Online-Bearbeitung starten | Wechselt in den Modus „Änderung im Betriebsmodus“. |
![]() | Bearbeitungen testen | Erstellt eine Programmorganisationseinheit, um Fehler und Warnungen zu identifizieren. |
![]() | Bearbeitungen akzeptieren | Akzeptiert die Änderungen. Damit diese bei der nächsten Verbindung zum Controller beibehalten und überprüft werden, müssen Sie die Änderungen akzeptieren, bevor Sie die Verbindung trennen. |
![]() | Bearbeitungen abbrechen | Verwirft die vorgenommenen Änderungen. |
![]() | Bearbeitungen finalisieren | Lädt die Änderungen auf den Controller herunter, ohne sie zu testen oder zu akzeptieren. |
Rückmeldung geben