Änderungen im Betriebsmodus durchführen

Die Änderung im Betriebsmodus (Run Mode Change, RMC) ermöglicht bestimmte Projektänderungen ohne Unterbrechung des Controller-Modus. RMC ist für Projekte verfügbar, die
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller verwenden.
Voraussetzungen
Der Controller befindet sich nach dem Herunterladen, Hochladen oder Ermitteln eines Projekts in einem der folgenden Modi:
  • Remote-Programm
  • Remote-Betrieb
    . Der Controller muss fehlerfrei sein und darf sich nicht im harten Ausführungsmodus, harten Programm-, Fehler-, Ruhe- oder Download-Modus befinden.
So nehmen Sie Änderungen an der RMC vor
  1. Klicken Sie in der RMC-Symbolleiste auf Schaltflächensymbol "RMC eingeben"., um in den Modus „Änderung im Betriebsmodus“ zu wechseln.
  2. Nehmen Sie die Änderungen nach Bedarf vor.
  3. Laden Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen in den Controller herunter:
    • Wählen Sie Symbol "Bearbeitung fertigstellen" in der RMC-Symbolleiste, um das Projekt ohne Test auf den Controller herunterzuladen. Die Aktion zum Fertigstellen kann nicht rückgängig gemacht werden.
      Wenn Sie dasSymbol der Schaltfläche „Bearbeitung finalisieren“ in der RMC-Symbolleiste auswählen, werden Bearbeitungen fertiggestellt:
      • Zunächst werden alle nicht getesteten oder nicht akzeptierten Bearbeitungen akzeptiert. Wenn in einer dieser Bearbeitungen ein Verifizierungsfehler auftritt, wird der Fertigstellungsprozess angehalten.
      • Anschließend, wenn kein Verifizierungsfehler vorliegt, werden alle RMC-Änderungen auf den Controller heruntergeladen.
      • Wenn sich der Controller im
        Betriebsmodus
        befindet, werden die Bearbeitungen ausgeführt.
    • Klicken Sie auf Symbol "RMC-Bearbeitungen testen", um die Programmorganisationseinheit zu erstellen, beheben Sie Fehler oder Warnungen nach Bedarf und klicken Sie anschließend auf Schaltfläche "Bearbeitungen akzeptieren" in der RMC-Symbolleiste, um das Projekt auf den Controller herunterzuladen.
    TIPP: Wenn Ihre Änderungen vor dem Trennen der Verbindung zum Controller nicht getestet, akzeptiert oder abgeschlossen werden, können Sie beim erneuten Verbindungsaufbau zum Controller in den vorherigen Schritt wechseln, um mit den RMC-Änderungen fortzufahren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal