Aktionen zur Änderung im Betriebsmodus

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten und nicht unterstützten Änderungen während der Änderung im Betriebsmodus (Run Mode Change, RMC) erläutert.
Aktionen zur Änderung im Betriebsmodus
Kategorie
Unterstützte Aktion
Nicht unterstützte Aktion
Konfiguration
  • Verwalten von Datenprotokollen und -rezepten
  • Datenprotokolle, Rezepte, DNP3-Mappings, Modbus-Mappings und PCCC-Mappings exportieren.
Controller- oder E/A-Konfigurationen ändern, hinzufügen oder löschen.
Variablen und Datentypen
  • Globale Variablen erstellen und deren Attribute ändern.
  • Folgende Attribute der globalen Variablen ändern, die vor dem Wechsel in den RMC hinzugefügt wurden:
    • Kommentare
    • Alias
    • Beibehalten
  • Lokale Variablen, die nicht von der
    Micro800
    -Controller-Konfiguration referenziert werden, ändern oder entfernen.
  • Folgende Attribute von lokalen Variablen, die von der
    Micro800
    -Controller-Konfiguration referenziert werden, löschen oder ändern:
    • Kommentare
    • Alias
    • Beibehalten
  • Definierte Wörter erstellen, ändern oder entfernen.
  • Globale und lokale Variablen exportieren.
  • Attribute von lokalen Variablen, die von der
    Micro800
    -Controller-Konfiguration referenziert werden, mit Ausnahme von
    Kommentaren
    ,
    Alias
    und
    Beibehalten
    , löschen oder ändern.
  • Vorhandene globale Variablen löschen.
  • Variablenattribute ändern oder Variablen in einem benutzerdefinierten Funktionsblock (user-defined function block, UDFB), auf den eine globale Variable verweist, hinzufügen oder löschen.
  • Benutzerdefinierte Arrays und Strukturen, mit Ausnahme von
    Kommentaren
    , erstellen, entfernen oder deren Attribute ändern.
  • Projektwert von Variablen ändern oder entfernen.
  • Datentyp von Dimensionsvariablen ändern.
Projekte und POEs
  • Logik in Programmorganisationseinheiten (POEs) ändern.
  • POEs innerhalb oder zwischen Sitzungen kopieren/einfügen.
  • POEs, auf deren Variablen nicht in der
    Micro800
    -Controller-Konfiguration verwiesen wird, umbenennen oder löschen.
  • Anfangswerte von BDFB-Instanzen zurücksetzen.
  • Aktualisierungen mit Verweisen von BDFBs oder BDFs synchronisieren.
  • Projekte speichern oder exportieren.
  • Reihenfolge der POEs im
    Projekt-Organizer
    ändern.
  • Im
    Parameter
    -Fenster Parameter von BDFs oder BDFBs ändern, auf die keine globalen Variablen verweisen.
  • Programme exportieren.
  • POEs, auf deren Variablen in der
    Micro800
    -Controller-Konfiguration verwiesen wird, umbenennen oder löschen.
  • Interrupt-POEs hinzufügen oder löschen und Eigenschaften von Interrupts ändern.
  • Geräte entfernen oder umbenennen.
  • Projekte, POEs oder Variablen im XLSX-Format importieren.
  • Download oder Upload durchführen.
  • Controller wechseln.
Tipp:
  • Durch das Ändern eines definierten Worts im Modus „Änderung im Betriebsmodus“ werden die Änderungen nicht auf den Controller heruntergeladen. Um die Änderungen des definierten Worts auf den Controller herunterzuladen, fügen Sie zusätzliche Änderungen zusammen mit der Änderung des definierten Worts hinzu.
  • RMC-Änderungen, die Kommentare zu Arrays oder Strukturen hinzufügen, auf die die
    Micro800
    -Controller-Konfiguration nicht verweist, können nicht in den Controller heruntergeladen werden.
  • Wenn Sie nach dem Ändern des Projektwerts globaler oder lokaler Variablen im Modus „Änderung im Betriebsmodus“ die Verbindung zum Controller wiederherstellen, können Sie nicht mehr in den Modus „Änderung im Betriebsmodus“ wechseln.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal