Axes 視圖
使用 Axes 來檢視或設定裝置的軸。
Axes 視圖範例

Axes 視圖包含以下參數:
參數 | 說明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis | 顯示此設定所適用的軸編號。 | |||||||||
Step Angle (Steps per Revolution) | 指定馬達每走一步的移動角度。
| |||||||||
Motor Current | 指定馬達運動時供應給馬達的連續電流。 有效值為 0.1…4.0 A | |||||||||
Hold Current % | 指定軸在靜止時,為了維持保持扭矩所施加的馬達電流百分比。 有效值為 0…100% | |||||||||
Engineering Units | 指定位置或距離的測量單位。 有效值為文字字串。字串用於以下欄位:
| |||||||||
Engineering Units per Revolution | 指定一轉中的工程單位數。模組使用此值在轉數與工程單位之間轉換位置、速度與加速度參數。 | |||||||||
Recalculate Units | 當「每轉工程單位」變更時,使用此按鈕可自動為下列設定參數重新計算數值:
| |||||||||
Invert Direction | 指定是否反轉邏輯馬達方向,以因應安裝或機械定向的差異。
| |||||||||
Diagnostics | 開啟 Diagnostics 對話方塊,其中包含診斷資訊。 |
意見提供