Axisxx – Brake 視圖

使用 Axisxx – Brake 來檢視或設定特定軸的煞車參數。
Axisxx – Brake 視圖範例
Axisxx – Brake 視圖包含下列參數:
參數
說明
Disengage Delay Time
指定從軸電源開啟到煞車釋放之間的延遲時間。
有效值為 0…1000 ms
Engage Delay Time
指定從軸電源關閉到施加煞車之間的延遲時間。
有效值為 0…1000 ms
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal