Axisxx – Homing 視圖

使用 Axisxx – Homing 來檢視或設定特定軸的歸位參數。
Axisxx – Homing 視圖範例
Axisxx – Homing 視圖包含以下參數:
參數
說明
Home Speed
指定在執行歸位操作期間,偵測到歸位開關之前所使用的速度。您可以將此參數設定為較高的值,以縮短執行歸位指令所需的時間。
有效值為大於 0.0 且小於或等於 C:MaxSpeed。
該數值單位為工程單位/秒。
Home Final Speed
指定在偵測到歸位開關後要使用的最終速度。您可以將此參數設定為較低的值,以達到更佳的初始位置準確度。
有效值為大於 0.0 且小於或等於 C:MaxSpeed。
該數值單位為工程單位/秒。
Home Acceleration
指定執行「歸位」指令時的速度變化率。
該數值的單位為每秒平方工程單位 (Engineering Units/s
2
)。
Home Timeout
指定允許軸尋找初始位置的最長時間。
當時間逾時,軸會執行平滑終止,且位置仍保持無效狀態。
有效值為 1.0…600.0 秒
Home Position
顯示當「歸位」或「設定初始位置」指令完成時,設定為目前位置的位置值。
該數值的單位為工程單位。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal