Channels 視圖

Channels 頁面顯示所有模組通道的組態值概述。每個通道值顯示如何針對該通道的頁面來設定特定的通道。 在此視圖中,您可以變更某些組態參數,而非所有參數。
提示: 若要檢視或變更通道組態的完整設定,請使用 Chxx 視圖。
Channels 視圖範例

Chxx 視圖

Chxx 視圖會依 Device Definition 對話方塊下的 Channel Assignments 索引標籤中設定的通道模式顯示。
可用的 Chxx 視圖為:
  • Chxx - Digital Output
  • Chxx - Digital Input
  • Chxx - Counter
  • Chxx - Digital Input, Timestamp
  • Chxx - IO-Link
  • Chxx - Digital Input, Fallback
  • Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal