Chxx - IO-Link 視圖
當通道設定為「IO-Link」時可使用本視圖。 您僅可在專案連線時執行特定任務。
使用此視圖可完成以下任務:
- 啟用或停用通道。使用此核取方塊可暫時停用通道以:
- 基於安全考量停止 IO-Link 通訊。 例如,當您將通道模式從「IO-Link」變更為「Digital Output」時。
- 停用 IO-Link 連接埠的資料儲存,以防止意外的資料儲存備份/還原操作。 重新建立與裝置的連線時,會在 IO-Link 連接埠上重新啟用資料儲存。
- 存取通道診斷。
- 存取連接埠層級 IO-Link 事件記錄。
- 停用與刪除 IO-Link 連接埠上資料儲存的主副本。
Chxx - IO-Link 視圖範例

意見提供