Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback 視圖

當通道設定為「Digital Input, Timestamp, Fallback」時可使用此視圖。 您僅可在專案連線時執行特定任務。
使用此視圖可完成以下任務:
  • 啟用或停用通道。
  • 選擇輸入濾波器時間。
  • 擷取輸入轉換的時間戳記。
  • 啟用或停用時間戳記鎖存。
  • 啟用或停用 Chatter Detection。
  • 設定 Chatter Detection 選項。
  • 存取通道診斷。
  • 存取連接埠層級 IO-Link 事件記錄。
  • 停用與刪除 IO-Link 連接埠上資料儲存的主副本。
Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback 視圖範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal