Chxx - Digital Output 視圖

當通道設定為「Digital Output, Short Circuit」或「Digital Output, Short Circuit, No Load」時,可使用此視圖。 您僅可在專案連線時執行特定任務。
使用此視圖可完成以下任務:
  • 選擇 Program Mode 與 Communication Fault Mode Output states。
  • 啟用或停用無負載診斷(僅在通道設定為「Digital Output, Short Circuit, No Load」時才可用)。
  • 存取通道診斷。
Chxx - Digital Output 視圖範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal