Outputs 視圖

使用 Outputs 以檢視或設定裝置的輸出。
Outputs 視圖範例
Outputs 視圖包含以下參數:
參數
說明
Output
顯示此組態適用的輸出數量。
Mode
顯示輸出的模式。
Output State in Program Mode
在控制器轉換至程式模式或禁止模式時,決定每個輸出的行為。在程式模式或抑制模式中,會忽略控制器的輸出,且輸出行為如下:
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
  • Hold – 輸出維持最後的狀態。
  • Local Control – 視窗持續控制輸出。
Output State in Communication Fault Mode
判斷發生通訊故障且模組進入通訊故障模式後,各點的輸出所發生的狀況。
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
  • Hold – 輸出維持最後的狀態。
  • Local Control – 視窗持續控制輸出。
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊, 其中包含診斷資訊。

Outputxx 診斷

若要檢視 Outputxx 診斷,請選擇 Diagnostics Outputs 視圖。
Outputxx 診斷範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal