Outputxx – Controlled by Window 視圖

使用 Outputxx – Controlled by Window 可檢視或設定該裝置的特定輸出。在 Device Definition 對話方塊中將輸出設定為 Digital Output 時,可以使用此視圖。
OOutputxx – Controlled by Window 視圖範例
Outputxx – Controlled by Window 視圖包含以下參數:
參數
說明
Output State In Program Mode
Program State
在控制器轉換至程式模式或禁止模式時,決定每個輸出的行為。在程式模式或抑制模式中,會忽略控制器的輸出,且輸出行為如下:
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
  • Hold – 輸出維持最後的狀態。
  • Local Control – 視窗持續控制輸出。
    此選項僅在下列其中一個條件為真時可用:
    • 編碼器類型設定為 SSI,且 SSI 通道透過視窗控制輸出。
    • 編碼器類型設定為 HSC、 計數器透過視窗控制此輸出,而計數器則設定為 Continue Counting in Program Mode。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
判斷發生通訊故障且模組進入通訊故障模式後,各點的輸出所發生的狀況。
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
  • Hold – 輸出維持最後的狀態。
  • Local Control – 視窗持續控制輸出。
    此選項僅在下列其中一個條件為真時可用:
    • 編碼器類型設定為 SSI,且 SSI 通道透過視窗控制輸出。
    • 編碼器類型設定為 HSC、 計數器透過視窗控制此輸出,而計數器則設定為 Continue Counting in Communication Fault Mode。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
確定通訊故障模式下的輸出狀態在最終故障狀態發生之前所保持的時間長度。
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
判斷模組在經過通訊故障模式輸出狀態期間後轉變成 On 或 Off。預設最終狀態為 Off。
如果您選擇 Forever for Duration, 您將無法選擇最終狀態。模組將保持在其目前的通訊故障模式狀態下。
When Communication Fails in Program Mode
決定當程式模式出現通訊失效時的輸出動作。
  • Leave outputs in Program Mode state - 遵守程式模式之行為。
  • Change outputs to Communication Fault Mode state – 遵循通訊故障模式的行為。
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊, 其中包含診斷資訊。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal