Outputxx – PWM 視圖

使用 Outputxx – PWM 以檢視或設定裝置的點。
Outputxx – PWM 視圖範例
Outputxx – PWM 視圖包含以下參數:
參數
說明
Enable Pulse Width Modulation (PWM)
判斷輸出為脈衝寬度調節或數位輸出。
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
確定是否實施 PTO 特定負載循環,其固定為 50%。如果啟用,則忽略
O.Pwmxx.DutyCycle
。
Enable Cycle Count Limit
決定當資料出現升緣時是否產生定義數量的脈衝循環,或資料為 On 時是否產生連續的脈衝循環。
  • 0 = 在
    O.Outputxx.Data
    設定為 0 之前,持續發生脈衝循環。
  • 1 = 當
    O.Outputxx.Data
    中有一個升緣時,僅允許發生固定數量的脈衝循環。
Execute All Cycles
僅在啟用 Enable Cycle Count Limit 才適用。
O.Outputxx.Data
轉變為 0 時:
  • 0 = 立即停止生成脈衝
  • 1 = 繼續生成脈衝,直到達到 Pulse Cycle Limit
Output State when PWM is Idle
當脈衝寬度調節處於閒置時,確定輸出的狀態。
  • 0 = 當脈衝寬度調節處於閒置時,輸出為 Off。它也表示脈衝寬度調節執行時,每個
    O.Pwmxx.DutyCycle
    的作用中狀態是處於 On 狀態的輸出。
  • 1 = 當脈衝寬度調節處於閒置時,輸出為 On。它也表示脈衝寬度調節執行時,每個
    O.Pwmxx.DutyCycle
    的作用中狀態是處於 Off 狀態的輸出。
Cycle Time
顯示一個脈衝循環的期間(以秒為單位)。
Duty Cycle
顯示輸出處於作用中狀態時的脈衝循環時間的百分比。
Cycle Count Limit
顯示當資料中有升緣時要生成的脈衝循環數。
僅在啟用 Enable Cycle Count Limit 才適用。
Output State in Program Mode
Program State
在控制器轉換至程式模式或禁止模式時,決定每個輸出的行為。在程式模式或抑制模式中,會忽略控制器的輸出,且輸出行為如下:
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
判斷發生通訊故障且模組進入通訊故障模式後,各點的輸出所發生的狀況。
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
確定通訊故障模式下的輸出狀態在最終故障狀態發生之前所保持的時間長度。
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
判斷模組在經過通訊故障模式輸出狀態期間後轉變成 On 或 Off。預設最終狀態為 Off。
如果您選擇 Forever for Duration,您將無法選擇最終狀態。模組將保持在其目前的通訊故障模式狀態下。
Output State When Communication Fails in Program Mode
決定當程式模式出現通訊失效時的輸出動作。
  • Program Mode – 表示輸出維持在程式模式狀態。
  • Communication Fault Mode – 顯示將輸出變更為通訊故障模式狀態。
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊, 其中包含診斷資訊。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal