Outputxx – Triggered Pulse 視圖

使用 Outputxx – Triggered Pulse 可檢視或設定裝置的特定輸出。當在 Device Definition 對話方塊中將輸出設定為 Digital Output 時,可使用此視圖。
Outputxx – Triggered Pulse 視圖範例
Outputxx – Triggered Pulse 視圖包含以下參數:
參數
說明
Triggered by
指定觸發脈衝功能的輸入。
  • No external trigger – 未選擇外部觸發。不過,您可以使用 O.Outputxx.Trigger 標籤來觸發脈衝。
  • Input00 – Input00 會啟動輸出衝波。
    Input00 僅在未作為 HSC 計數器功能觸發或 SSI 儲存觸發時使用。
Invert Trigger
此選項會反轉在 'Trigger by' 參數中選擇之輸入點的觸發邊緣。
  • 0 = 輸入的升緣會觸發輸出脈衝。
  • 1 = 輸入的降緣會觸發輸出脈衝。
Pulse Delay
指定觸發事件與輸出脈衝開始之間的延遲時間,以秒為單位。
Pulse Active Time
指定產生的輸出脈衝的作用中持續時間,以秒為單位。
Output State In Program Mode
Program State
在控制器轉換至程式模式或禁止模式時,決定每個輸出的行為。在程式模式或抑制模式中,會忽略控制器的輸出,且輸出行為如下:
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
  • Local Control – 輸出會繼續依設定操作。
    此選項僅在未使用 Input00 作為編碼器觸發時才可使用。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
判斷發生通訊故障且模組進入通訊故障模式後,各點的輸出所發生的狀況。
  • Off – 輸出為 0 或 Off。
  • On – 輸出為 1 或 On。
  • Local Control – 輸出會繼續依設定操作。
    此選項僅在未使用 Input00 作為編碼器觸發時才可使用。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
確定通訊故障模式下的輸出狀態在最終故障狀態發生之前所保持的時間長度。
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
判斷模組在經過通訊故障模式輸出狀態期間後轉變成 On 或 Off。預設最終狀態為 Off。
如果您選擇 Forever for Duration,您將無法選擇最終狀態。模組將保持在其目前的通訊故障模式狀態下。
Output State When Communication Fails in Program Mode
決定當程式模式出現通訊失效時的輸出動作。
  • Program Mode – 維持在程式模式狀態中的輸出。
  • Communication Fault Mode – 將輸出變更為通訊故障模式狀態。
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊,其中包含診斷資訊。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal