Counter 視圖

只有在 Device Definition 對話方塊中的 Encoder Type 參數選擇 HSC 時,才能使用計數器。
計數器顯示模組計數器組態的摘要
Counter 視圖範例
Counter 視圖包含以下參數:
參數
說明
Rollover
顯示 RolloverValue 輸出標籤的值。
如果計數器是累計,當計數器值達到 Rollover 值 - 1 時,在接受到下一個計數時翻轉到 Rollunder 值。rollover 標籤設定為 1。
Rollunder
顯示 RollunderValue 輸出標籤的值。
如果計數器是倒數,當計數值達到 Rollunder 值時,在接受到下一個計數時翻轉并計數到 Rollover 值減 1。Rollunder 標籤設定為 1。
Load Count Value
顯示觸發載入功能時,要載入計數器的預設計數數量。
Load Revolution Value
顯示觸發載入功能時,要載入計數器的預設轉圈數量。
Average Over
定義計算平均頻率、脈衝寬度與加速度時,是否要根據脈衝數量或一段時間來平均。
  • Pulses – 平均值,以脈衝數量為基準
  • Time – 一段時間的平均
Pulses to Average Over
定義要計算平均值的脈衝數量。
此設定僅在 Counter Average Over 設定為 Pulses 時才可使用。
Time to Average Over
以毫秒為單位定義平均持續時間。
此設定僅在 Counter Average Over 設定為 Time 時才可使用。
Apply Reset to Time Derived Values
指定是否要在重設計數器時重設時間衍生值。
  • 已清除 – 不重設時間衍生值
  • 已選擇 – 重設時間衍生值
Invert Counter Direction
指出是否要反轉計數器方向。
  • 已清除 - 不反轉計數器方向
  • 已選擇 - 反轉計數器方向
Engineering Units
定義脈衝中的計數、頻率和加速度值所縮放到的工程單位。
例如,若工程單位為「abc」,則比例輸入標籤的單位如下:
  • ScaledCount:abc
  • ScaledFrequency:abc/s
  • ScaledAccel:abc/s
    2
Scalar
定義用於將脈衝計數、頻率和加速度值相乘以獲得工程單位縮放值的值。
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊, 其中包含診斷資訊。

計數器診斷

若要檢視計數器診斷,請在 Counters 視圖中選擇 Diagnostics。
Counter Diagnostics範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal