Counter – Input View 視圖

使用 Counter – Input 可設定不同輸入的關→開和開→關過濾時間。
Counter – Input View 視圖範例
Counter – Input View 視圖包含以下參數:
參數
說明
Input A
Off → On Filter Time
定義 Off 至 On 輸入轉換必須在 On 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input A
On → Off Filter Time
定義 On 至 Off 輸入轉換必須在 Off 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input B
Off → On Filter Time
定義 Off 至 On 輸入轉換必須在 On 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input B
On → Off Filter Time
定義 On 至 Off 輸入轉換必須在 Off 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input A, B
Off → On Filter Time
定義 Off 至 On 輸入轉換必須在 On 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input A, B
On → Off Filter Time
定義 On 至 Off 輸入轉換必須在 Off 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input Z
Off → On Filter Time
定義 Off 至 On 輸入轉換必須在 On 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input Z
On → Off Filter Time
定義 On 至 Off 輸入轉換必須在 Off 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input00
Off → On Filter Time
定義 Off 至 On 輸入轉換必須在 On 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
如果在 Device Definition 對話方塊中將 Input00 Function 設定為 Not Used,則不會顯示此參數。
Input00
On → Off Filter Time
定義 On 至 Off 輸入轉換必須在 Off 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
如果在 Device Definition 對話方塊中將 Input00 Function 設定為 Not Used,則不會顯示此參數。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal