Counter – Alarms 視圖

使用 Counter – Alarms 可設定計數器的警示。
Counter – Alarms 視圖範例
Counter – Alarms 視圖包含以下參數:
參數
說明
Pulse Width Alarm Limit
定義觸發脈衝寬度警示之前允許的最大脈衝寬度。如果瞬間或平均脈衝寬度超過最大脈衝寬度,即觸發脈衝寬度警示。
Accel Alarm Limit
定義觸發加速度警示前允許的最大加速率。
如果瞬間或平均加速率超過最大加速率,即觸發加速警示。
等於 0 的值則會停用警示。
Decel Alarm Limit
定義觸發減速警示前允許的最大減速率。
如果瞬間或平均減速率超過最大減速率,即觸發減速警示。
等於 0 的值則會停用警示。
Frequency Alarm Limit
定義觸發頻率警示前所允許的頻率限制。
如果瞬時頻率或平均頻率超過此限制,則會觸發頻率警示。
Zero Frequency Alarm Limit
顯示觸發零頻率警示時,頻率或平均頻率必須小於的數值。
Latch Zero Frequency Alarm
確定零頻警示是否已鎖存,使其在明確解除鎖存前不會清除。
Enable Missing Pulse Alarm
決定是否啟用丟失脈衝警示。
Missing Pulse Alarm Limit
顯示在偵測到連續脈衝的前緣後,觸發缺失脈衝警示之前必須經過的時間長度。
Latch Missing Pulse Alarm
決定缺失脈衝警示是否已鎖存,使其在明確解除鎖存前不會清除。
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊, 其中包含診斷資訊。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal