Counter – Fault/Program Actions 視圖

當模組處於程式模式或故障模式,或發生通訊故障時,請使用 Counter – Fault/Program Actions 設定計數器行為。
Counter – Fault/Program Actions 視圖範例
Counter – Fault/Program Actions 視圖包含以下參數:
參數
說明
Counter State in Program Mode
在控製器轉換至程式模式或抑制模式時,決定計數器的行為。在程式模式或抑制模式中,會忽略控製器的計數器,且計數器行為如下所示:
  • Continue counting
  • Hold – 在控制器轉換成執行模式時保留最後計數,然後繼續此計數。
  • User-defined value – 將計數設定為使用者定義值,並在控制器轉換成執行模式時從此值恢復計數。
Counter State in Program Mode
User-defined Value
定義當程式模式中的 Counter State 選擇為 User-defined value 時會設定計數的值。
Reset stored values in Program Mode
判斷當控製器轉換成程式模式或抑制模式時是否要重設儲存的值。
Counter State in Communication Fault Mode
判斷發生通訊故障且模組進入通訊故障模式後,計數器所發生的狀況。
  • Continue counting
  • Hold – 在控制器轉換成執行模式時保留最後計數,然後繼續此計數。
  • User-defined value – 將計數設定為使用者定義值,並在控制器轉換成執行模式時從此值恢復計數。
Counter State in Communication Fault Mode
User-defined Value
定義當通訊故障模式中的 Counter State 選擇為 User-defined value 時會設定計數的值。
Reset stored values in Communication Fault Mode
決定在發生通訊故障且模組進入通訊故障模式後,是否要重設儲存的值。
When Communication Fails in Program Mode
決定當程式模式出現通訊失效時的計數器動作。
  • Leave counter in Program Mode state - 遵守程式模式之行為。
  • Change counter to Communication Fault Mode state – 遵循通訊故障模式的行為。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal