(Interactive Access) Processes

(交互式访问)进程

此部分显示一个列表,其中包括所有正在进行的进程。可以通过单击
结束进程
按钮来停止进程。
FactoryTalk Remote Access Manager
提供
进程管理器
,以帮助识别远程设备上正在运行的进程、CPU 使用率和内存使用率。
要访问
进程管理器
,请执行以下操作:
  1. 确保
    FactoryTalk Remote Access Manager
    已连接到远程设备。
  2. 访问
    资源管理器
    域视图
    VPN
    进程
    资源管理器
    域视图
    交互式访问(Tools)
    进程
    提醒事项: 无法通过
    交互式访问(仅限 Web)
    访问
    进程
    功能。
  3. 结束进程
    按钮将会激活。
    提醒事项: 根据需要使用
    结束进程
    按钮结束任何进程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal