安装 Docker 和 Docker Compose

安装 Docker 和 Docker Compose

在主机设备上安装 Docker 和 Docker Compose,具体取决于您使用的是 Ubuntu 22.04 还是 Debian 11.9 主机设备。
  1. 访问安装 Docker 引擎网页。
  2. 根据要安装 Docker 的主机设备选择
    Ubuntu
    Debian
  3. 按照 Docker 网站上提供的说明将 Docker Compose 安装为插件。例如,您可以按照使用存储库进行安装网页中提供的说明进行操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal