网络和协议设计

网络和协议设计

该架构可以分为两部分,一部分支持客户端连接和身份验证,另一部分支持前端到 Runtime 的连接。
该架构可以分为两部分,一部分支持客户端连接和身份验证,另一部分支持前端到 Runtime 的连接。

访问服务器和 Web API

FactoryTalk® Remote Access
域的身份验证由 Web 前端和 Tools 的 Web API 以及 Runtime 的访问服务器完成。
FactoryTalk® Remote Access
域的信息存储在 Web API 和访问服务器后面的数据库中。
假定所有客户端都配置在只允许出站连接的防火墙后面。从客户端到访问服务器的连接使用 TLS 1.2 和证书身份验证。
客户端可以使用默认的 TCP 443 出站端口,也可以配置为使用端口 80 或端口 5935(TLS 仍在使用中),具体取决于哪种解决方案最符合本地 IT 策略。客户端自动测试可用的出站端口,但也可以配置为固定端口。
访问服务器具有冗余和容错能力。它们可以由几个公开的终结点访问,客户端应该能够同时访问这两个终结点,以获得最佳服务可用性。
Web API 是一种 REST(表现层状态转换)API,它为前端提供身份验证/授权和管理功能,例如管理文件夹、设备、用户和组,或获取软件更新下载 URL。HTTPS 用于连接到此类服务。

FactoryTalk® Remote Access
Web API

它公开了 Web 前端和 Tools 小程序工作所需的 API,以及其他辅助功能,例如软件更新。

中继服务器

当 Web 前端、Tools 小程序和 Runtime 之间存在远程访问会话时,将使用中继服务器进行数据转发。中继服务器允许前端和 Runtime 在其防火墙后面保持安全,因为其一侧的传入端口不得打开。
前端和 Runtime 会自动从可用服务器列表池中选择要使用的中继服务器,这些服务器列表由访问服务器动态提供。
为了给某个远程访问会话选择最佳中继服务器,前端和 Runtime 都会对所有中继服务器执行连接测试,并测量它们各自的网络性能。然后将前端和 Runtime 结果结合起来,以选择最佳中继。可以禁用此自动行为,并且可以将客户端配置为使用固定中继服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal