验证配置

验证配置

验证环境变量的配置。
  1. 访问您的
    RemoteAccess_Compose
    目录。
    提醒事项: 请参阅 从安装文件夹中解压缩组件
  2. 通过键入
    docker compose {-f <compose-file>} config
    验证配置
  3. 打开并检查用于定义 Runtime 应用程序的 Setuphost 和 Runtime 服务的 Docker Compose 文件:
    • 仅使用 RDP 的 Runtime:
      docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml config
    • 仅使用 VPN 的 Runtime:
      docker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml config
    • 使用 RDP 和 VPN 的 Runtime:
      docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml config
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal