Loading

Fabricação flexível e escalável

Soluções ágeis para a produção biofarmacêutica
Agende uma consultoria
Três trabalhadoras na indústria farmacêutica usando luvas azuis de proteção, máscara, touca e macacão branco, vistas em pé ao lado da máquina que faz parte da produção de medicamentos durante o horário de trabalho em uma produção farmacêutica.
Ciências da Vida
    • Biotecnologia
    • Biotecnologia
    • Dispositivo médico
    • Dispositivo médico
    • Farmacêutico
    • Farmacêutico
    • ATMP
    • ATMP
    • Serialização
    • Serialização
    • Sistemas de gestão de edifícios para o setor farmacêutico
    • Sistemas de gestão de edifícios para o setor farmacêutico
    • Bioprocessamento single-use
    • Bioprocessamento single-use
    • Análises
    • Análises
    • Qualidade e conformidade com a regulamentação
    • Qualidade e conformidade com a regulamentação
    • Análise de desempenho de batch
    • Análise de desempenho de batch
    • Plug & Produce
    • Plug & Produce
  • Sustentabilidade
Solicite uma consulta

Uma nova era de fabricação flexível

Com o aumento da fiscalização regulatória, a necessidade de se adaptar a novas modalidades e um aumento persistente na demanda global por medicamentos de sucesso e para doenças raras, você precisa de soluções que possam apoiar os resultados desejados.

Sua instalação deve ser projetada com a flexibilidade em mente. Amplie ou expanda a produção em resposta às demandas do mercado e altere rapidamente as linhas sem sacrificar a qualidade do produto e a conformidade com a regulamentação.

96%
of Life Science manufacturers are using or evaluating smart technology
84%
of Life Science manufacturers are investing in network hardware and connected devices
81%
of Life Sciences manufacturers are adopting production monitoring systems

O mercado é desafiador, otimizar a produção não deveria ser

  1. Complexidades do processo
  2. Tempo de lançamento no mercado
  3. Qualidade e conformidade com a regulamentação
Open All Close All
Complexidades do processo

Para atender às demandas do mercado, a adaptação a novas modalidades e a produção de produtos de alto mix e baixo volume podem ser um obstáculo à eficiência operacional em sua instalação.

Os tratamentos personalizados para populações menores de pacientes podem exigir:

  • Tamanho de lote de um
  • Tempo de resposta mais rápido
  • Maior flexibilidade de equipamentos
  • Maior risco de error manual do operador
tubos e tanques cinza
Tempo de lançamento no mercado

A integração de ativos pode ser complexa, o que pode afetar quanto tempo um produto leva para chegar ao mercado.

Sem padrões de conexão comuns, os fabricantes podem ter que testar e validar individualmente os equipamentos, especialmente ao integrar vários equipamentos e skids de OEM que:

  • aumentam o tempo de instalação e qualificação
  • causam possíveis complicações
  • causam atrasos
  • introduzem desafios de integridade de dados
Cientista caucasiana, segurando uma área de transferência tablet, verificando a qualidade do produto da máquina de enchimento de água na fábrica
Qualidade e conformidade com a regulamentação

Com a necessidade crescente de instalações multiprodutos e operações manuais adicionais, surgem muitos desafios, como:

  • manter a qualidade do produto
  • adesão à conformidade com a regulamentação
  • rastreabilidade consistente
  • interação humana introduzindo mais risco
Cientistas trabalhando em laboratório para produção farmacêutica

Uma solução flexível e escalável para operações unificadas

Otimize a produção com uma arquitetura integrada em toda a instalação.

Integrated Architecture® foi criada para ajudar você a fabricar uma ampla variedade de produtos farmacêuticos com menos risco, menos tempo de parada e a um custo menor.

Projetada para ser mais flexível e modular com uma plataforma de controle aberta, simplifica processos como adesão à validação e oferece suporte a trocas de linha de produtos de forma mais eficiente para atender à demanda farmacêutica diversificada.

Explore Integrated Architecture
Abordagem unificada de ilhas de automação para dados conectados

Aprenda com os especialistas!

Existem inúmeros sistemas que podem ser usados para criar uma abordagem integrada em toda a fábrica. Com a ajuda de alguns de nossos especialistas, saiba como algumas dessas soluções funcionam, quais são as etapas para implementá-las, as expectativas de resultados e muito mais!

Soluções flexíveis de biomanufatura desafiam economias de escala
Soluções flexíveis de biomanufatura desafiam economias de escala
Blog
Blog
Soluções flexíveis de biomanufatura desafiam economias de escala
As empresas estão exigindo práticas de fabricação mais ágeis e com maior flexibilidade para atender à tendência do setor em direção a medicamentos mais personalizados.
Leia agora
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 1
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 1
Blog
Blog
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 1
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
Leia agora
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 2
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 2
Blog
Blog
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 2
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
Leia agora
Uma plataforma pode tudo. Processo. BMS. EMS.
Uma plataforma pode tudo. Processo. BMS. EMS.
Blog
Blog
Uma plataforma pode tudo. Processo. BMS. EMS.
Uma atualização estratégica para uma plataforma única de gerenciamento predial, automação de processos e monitoração ambiental faz sentido comercial.
Leia agora
Qual é a sua estratégia de integração?
Qual é a sua estratégia de integração?
Blog
Blog
Qual é a sua estratégia de integração?
Sistemas de automação inteligentes e conectados são essenciais para melhorar o desempenho e a velocidade de comercialização nas fábricas de biotecnologia.
Leia agora

Pronto para conectar sua fábrica?

Comece a construir sua instalação com soluções integradas projetadas com o seu futuro em mente. Nossa experiência no setor ajudará você a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em produção pelos próximos anos.

Conecte-se com um especialista

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Ciências da vida
  4. Chevron LeftChevron Left Fabricação flexível e escalável
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.