Loading

Plug & Produce

Uma solução para toda a fábrica
Agende uma consultoria
Frascos de vidro marrom para medicamentos na linha de produção.
Ciências da vida
    • Biotecnologia
    • Biotecnologia
    • Dispositivo médico
    • Dispositivo médico
    • Farmacêutica
    • Farmacêutica
    • Serialização
    • Serialização
    • Sistemas de gestão predial para o setor farmacêutico
    • Sistemas de gestão predial para o setor farmacêutico
    • Bioprocessamento de uso único
    • Bioprocessamento de uso único
    • Análise
    • Análise
    • Qualidade e compatibilidade
    • Qualidade e compatibilidade

O que é Plug and Produce?

O Plug and Produce oferece uma integração total de skids de processo modulares em um sistema de produção em toda a fábrica, alinhando-se à mudança da indústria em direção à fabricação e engenharia modulares usando uma estratégia de automação harmonizada. Essa solução simplifica todo o ciclo de vida da automação de processo modular, abrangendo o projeto, desenvolvimento, validação, integração, orquestração, manutenção e gestão operacional do sistema. Ao adotar o Plug and Produce, um sistema de produção pode alcançar as seguintes vantagens:

monitor de área de trabalho com análise

Identificação automática de novos ou modificados componentes

Integre ao processo de produção em andamento

Reduza os ajustes manuais às mudanças

MTP: Um passo à frente para o Conecta-e-produz
MTP: Um passo à frente para o Conecta-e-produz
Blog
Blog
MTP: Um passo à frente para o Conecta-e-produz
A fabricação conecta-e-produz nem sempre foi tão fácil quanto parece. O desenvolvimento de um padrão de pacote de tipo modular (MTP) pode mudar isso.
Leia agora

Desafios comuns que afetam a otimização do seu sistema de produção

Tempo de lançamento no mercado

Longos prazos de construção e construção lenta da instalação

Custo de manutenção

A engenharia personalizada eleva o custo de manutenção

Risco do projeto

A complexidade e a integração atrasam as operações

Flexibilidade e expansibilidade

A produção inflexível e a falta de expansibilidade atrasam a implantação

Adotando modularidade e agilidade

O Plug and Produce adota padrões da indústria e tecnologias abertas para permitir a integração independente de plataforma no que é chamado de Module Type Package (MTP). Embora grande parte da força motriz por trás do desenvolvimento do MTP tenha vindo da indústria de ciências da vida, essa abordagem padronizada permitirá os seguintes benefícios:

  • Ajuda na transparência de dados em toda a cadeia de fornecimento, site, área, linha e skid.
  • Oferece integração total, validação e agilidade sem esforço, facilitando a incorporação em sistemas existentes.
  • Permite a adoção flexível de padrões como o MTP, facilitando ainda mais a integração total de tecnologia.

Principais benefícios

fábrica

Menor dimensão da fábrica e construção mais rápida de nova fábrica

Tempo de lançamento no mercado mais rápido com prazos de construção mais curtos

conectividade em rede

Orquestração de produção flexível para manufatura acelerada

Plataformas com expansibilidade para implantação rápida

chave

Custo de manutenção reduzido

Como o Plug and Produce pode ajudar você?

Os OEMs podem aproveitar isso para implantar e integrar seus equipamentos aos sistemas DCS existentes com engenharia personalizada mínima por meio da Montagem de Equipamentos de Processo. A PEA permite uma integração total de equipamentos de processo para simplificar e acelerar suas operações.

Os usuários finais podem se beneficiar adicionando ou reconfigurando facilmente equipamentos por meio da Camada de Orquestração de Processos. O POL atua como um sistema centralizado que supervisiona a interação e a comunicação entre diferentes dispositivos, máquinas e sistemas.

laboratório de inspeção em fábrica de produção de medicamentos.

Ao implementar o Plug and Produce, as empresas podem otimizar seus processos de produção, reduzir custos e alcançar maior flexibilidade e expansibilidade em suas operações de produção. Confira estes recursos para ver como o Plug and Produce pode aprimorar sua produção.

Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 1
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 1
Blog
Blog
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 1
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
Leia agora
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 2
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 2
Blog
Blog
Sucesso no uso único para as ciências da vida: parte 2
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
Leia agora
A instalação do futuro
Técnico de laboratório farmacêutico adicionando gotas de líquido em um tubo de ensaio
e-book
A instalação do futuro

Sua instalação opera em todo o seu potencial? Saiba como realizar a implantação da sua instalação de ciências da vida inteligente, rápida e com flexibilidade para o futuro.

Baixar agora
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Evolving ATMP Manufacturing
Evolving ATMP Manufacturing
Blog
Blog
Evolving ATMP Manufacturing
Each year, industry leaders gather at Advanced Therapies Week to share, collaborate and exhibit. From these experiences, we have noticed 3 key takeaways.
Leia agora
A tecnologia Multiplex otimiza o manuseio de materiais
A tecnologia Multiplex otimiza o manuseio de materiais
Estudo de caso
Estudo de caso
A tecnologia Multiplex otimiza o manuseio de materiais
O novo sistema da TEC Engineering reduz significativamente o investimento em transporte de materiais e os custos operacionais.
Leia agora
Três dicas sobre o que fazer e o que não fazer para ter uma transformação digital bem-sucedida
Três dicas sobre o que fazer e o que não fazer para ter uma transformação digital bem-sucedida
Blog
Blog
Três dicas sobre o que fazer e o que não fazer para ter uma transformação digital bem-sucedida
Os fabricantes da indústria de ciências da vida estão implementando tecnologias digitais, como a AR e a Internet das coisas industrial, para se adaptar às grandes mudanças do setor.
Leia agora

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Ciências da vida
  4. Chevron LeftChevron Left Soluções de fabricação Plug & Produce
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.