Loading
Estudo de caso | alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

A tecnologia de multiplexação otimiza o manuseio de materiais

O novo sistema da TEC Engineering reduz significativamente o investimento em transporte de materiais e os custos de operação

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
indústria de fabricação de transportadores de rolos de cinta
logotipo de engenharia tec

Fundada em 1989, a TEC Engineering é líder em soluções automatizadas de manuseio de granel para as indústrias de plásticos e embalagens. A empresa com sede no México tem equipamentos instalados em mais de 700 instalações de cliente em todo o mundo.

Maura Minardi
Maura Minardi
CEO, TEC Engineering
Desafio

  • Simplifique o manuseio de materiais
  • Use de forma mais eficiente o espaço no chão, equipamentos e linha de produção
  • Reduza o trabalho manual
Solução

  • Solução de manuseio de materiais com multiplexação automatizada
  • Controladores programáveis CompactLogix™ 5380
  • Drives CA PowerFlex® 525
  • Aplicativo Studio 5000 Logix Designer®
Resultado

  • Maior eficiência e precisão da linha
  • Redução das necessidades e custos de equipamentos
  • Redução do tempo de instalação
  • 80 % de economia potencial de mão de obra
  • Retorno do investimento estimado em 18 meses

Maura Minardi é CEO da TEC Engineering, líder em soluções automatizadas de manuseio de grandes volumes para as indústrias de plásticos e embalagens. Fundada em 1989, a TEC tem equipamentos instalados em mais de 700 instalações de clientes em todo o mundo. A empresa com sede no México é membro de nível ouro do programa Rockwell Automation PartnerNetwork™.

“Estamos focados em aumentar a produtividade e a eficiência de nossos clientes com soluções inovadoras e altamente automatizadas”, diz Minardi. “Isso inclui nosso novo aplicativo de multiplexação, que otimiza o transporte de materiais permitindo que os clientes usem uma única linha de transporte mestre para o transporte de materiais.”

Desafio


Melhore os processos de manuseio de materiais enquanto reduz custos

Tradicionalmente, os materiais são entregues do depósito para linhas de transporte específicas que, por sua vez, alimentam os materiais para uma linha de produção. Com a instalação média tendo várias linhas de produção, cada linha deve ser “alimentada” separadamente.

“Nossos clientes estavam interessados em uma solução que não apenas simplificasse o processo, mas também reduzisse o movimento de empilhadeira e o manuseio humano”, explica Minardi.

Solução

Repensando o transporte de materiais

A solução de multiplexação da TEC difere das ofertas tradicionais de transporte porque usa apenas um tronco de linha transportador para transportar materiais para várias linhas de produção.

“É ideal para clientes de grandes embalagens e fabricação de plásticos com vários formatos, produtos e linhas de produção”, diz Minardi.

A solução de multiplexação usa vários produtos da Rockwell Automation, incluindo CompactLogix™ 5380 Controladores Programáveis; PowerFlex® 525 AC Drives e aplicação Studio 5000 Logix Designer®.

“A Rockwell Automation esteve envolvida em toda a nossa pesquisa e desenvolvimento de produto para multiplexação”, explicou Minardi. “Suas tecnologias são fáceis de usar, proporcionam conectividade e comunicação do sistema de acionamento e oferecem expansibilidade para a expansão da linha.”

Resultado

Economia de mão de obra e operações; eficiência da linha

Como é necessário apenas um transportador mestre, a operação multiplex da TEC reduz a quantidade de equipamentos e espaço necessário.

"Isso significa tempo de instalação reduzido e custos de operação e manutenção reduzidos", disse Minardi. "O sistema também melhora a eficiência da linha e reduz o tempo de parada não programada com notificações automáticas que determinam quanto material cada linha precisa receber."

Várias grandes empresas multinacionais de embalagens relatam que, após a implementação da solução multiplex da TEC, reduziram a mão de obra para operações de preparação, produção e empilhadeira em até 80%. A TEC estima que isso representa uma economia anual de cerca de USD 500.000,00 por instalação e que o retorno médio do investimento da solução multiplex é de 18 meses.

Publicado 5 de fevereiro de 2024

Topics: Optimize Production Alimentos e bebidas Utilidades domésticas e cuidados pessoais Depósito e Processamento de pedidos Ciências da vida Inversores Interface homem-máquina Controladores programáveis Studio 5000
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A tecnologia Multiplex otimiza o manuseio de materiais
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.