Visualização Saídas

Use Saídas para visualizar ou configurar as saídas para o dispositivo.
Exemplo de visualização Saídas
A visualização Saídas inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Saída
Exibe o número da saída ao qual esta configuração se aplica.
Modo
Exibe o modo para a saída.
Estado de saída no modo de programa
Determina o comportamento de cada saída quando o controlador faz a transição para o modo de Programa ou modo Inibir. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Manter – A saída mantém o último estado.
  • Controle local – A saída continua a ser controlada pela janela.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Manter – A saída mantém o último estado.
  • Controle local – A saída continua a ser controlada pela janela.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.

Diagnóstico da Saídaxx

Para visualizar os Diagnósticos de Saídaxx, selecione a visualização Diagnósticos de saída.
Exemplo de diagnóstico de Saídaxx
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal