Visualização Saídaxx – Pulso acionado

Use Saídaxx – Pulso acionado para visualizar ou configurar uma saída específica para o dispositivo. Esta visualização está disponível quando a saída é configurada como saída digital na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
Exemplo da visualização Saídaxx – Pulso acionado
A visualização Saídaxx – Pulso acionado inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Acionado por
Especifica a entrada que aciona a função de pulso.
  • Nenhum acionamento externo – Nenhum acionamento externo está selecionado. No entanto, você pode usar o tag O.Outputxx.Trigger para acionar o pulso.
  • Entrada00 – Entrada00 ativa o pulso de saída.
    Entrada00 está disponível somente quando não é usado como um acionamento de função de contador HSC ou acionamento de armazenamento SSI.
Inverter acionamento
Essa opção inverte a borda de acionamento para o ponto de entrada selecionado no parâmetro “Acionado por”.
  • 0 = Uma borda ascendente da entrada aciona o pulso de saída.
  • 1 = Uma borda descendente da entrada aciona o pulso de saída.
Atraso de pulso
Especifica o tempo de atraso em segundos entre o evento de acionamento e o início do pulso de saída.
Tempo ativo do pulso
Especifica a duração ativa em segundos para o pulso de saída gerado.
Estado de saída no modo de programa
Estado do programa
Determina o comportamento de cada saída quando o controlador faz a transição para o modo de Programa ou modo Inibir. Enquanto estiver no modo de programa ou no modo de inibição, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta da seguinte forma:
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Controle local – A saída continua a operar conforme configurado.
    Esta opção está disponível somente quando Entrada00 não é usada como um acionador do encoder.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Estado de falha de comunicação
Determina o que acontece com a saída de cada ponto após uma falha de comunicação e o módulo entrar no modo de falha de comunicação.
  • Desligado – A saída é 0 ou Desligada.
  • Ligado – A saída é 1 ou Ligada.
  • Controle local – A saída continua a operar conforme configurado.
    Esta opção está disponível somente quando Entrada00 não é usada como um acionador do encoder.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Duração do estado de falha de comunicação
Determina o tempo durante o qual o estado de saída no Modo de falha de comunicação é mantido antes do Estado de falha final.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Estado final de falha de comunicação
Determina se o módulo muda para energizado ou desenergizado após decorrida a Duração do estado de saída do modo de falha de comunicação. O estado final padrão é desenergizado.
Se escolher Para sempre em Duração, você não poderá escolher um estado final. O módulo mantém o estado atual do Modo de falha de comunicação.
Estado da saída quando a comunicação falhar no modo de programa
Determina a ação de saída se a comunicação falhar no modo de programa.
  • Modo de programa – Deixar as saídas no estado do modo de programa.
  • Modo de falha de comunicação – Alterar as saídas para o estado do modo de falha de comunicação.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal