Visualização Contador

O Contador está disponível apenas se você selecionar HSC para o parâmetro Tipo de encoder na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
O Contador mostra um resumo da configuração do contador do módulo.
Exemplo de visualização Contador
A visualização Contador inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Rollover
Exibe o valor do tag de saída RolloverValue.
Se um contador estiver contando de forma progressiva, quando o valor do contador atingir o valor de Rollover - 1, ele passará para o valor de Rollunder ao receber a próxima contagem. O tag rollover é definido para 1.
Rollunder
Exibe o valor do tag de saída RollunderValue.
Se um contador estiver contando de forma regressiva, quando a contagem atingir o valor de Rollunder, ele passará para o valor de Rollover - 1 ao receber a próxima contagem. O tag rollunder é definido para 1.
Carregar valor de contagem
Exibe o número pré-selecionado de contagens a serem carregadas no contador quando a função Carregar é acionada.
Carregar valor de revolução
Exibe o número pré-selecionado de revoluções para carregar no contador quando a função Carregar é acionada.
Média de
Define se a média será baseada no número de pulsos ou em um período de tempo ao calcular a frequência média, largura de pulso e aceleração.
  • Pulsos – Média com base no número de pulsos
  • Tempo – Média baseada em um período de tempo
Pulsos para média
Define o número de pulsos para média sobre.
Essa configuração está disponível somente quando a opção Média sobre do contador estiver definida como Pulsos.
Tempo para média sobre
Define a duração, em milissegundos, para média sobre.
Essa configuração está disponível somente quando a opção Média sobre do contador estiver definida como Tempo.
Aplicar Restaurar aos valores derivados do tempo
Especifica se os valores derivados do tempo devem ser restaurados quando o contador for redefinido.
  • Desmarcado – Não restaura os valores derivados do tempo
  • Marcado – Restaura os valores derivados do tempo
Inverter direção do contador
Especifica se a direção do contador deve ser invertida.
  • Desmarcado – Não inverte a direção do contador.
  • Marcado – Inverte a direção do contador.
Unidades de engenharia
Define a unidade de engenharia para a qual os valores de contagem, frequência e aceleração em pulsos são escalonados.
Por exemplo, se a unidade de engenharia for “abc”, as unidades dos tags de entrada escalonados serão as seguintes:
  • ScaledCount: abc
  • ScaledFrequency: abc/s
  • ScaledAccel: abc/s
    2
Escalar
Define o valor usado para multiplicar os valores de contagem, frequência e aceleração em pulsos para obter os valores escalonados em unidades de engenharia.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico, que contém informações de diagnóstico.

Diagnóstico do contador

Para visualizar os diagnósticos do contador, selecione Diagnósticos na visualização Contador.
Exemplo de diagnóstico do contador
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal