Widgets

Os widgets são objetos pré-configurados que permitem interagir com e configurar o dispositivo em tempo de execução. Por exemplo, definindo a data e a hora e/ou carregando o Aplicativo FactoryTalk Optix no dispositivo.
Os widgets incluem:
  • Widget FactoryTalk Remote Access
    . Conecte o dispositivo ao servidor do
    FactoryTalk®Remote Access
    e gerencie conexões remotas com o dispositivo, bem como envie solicitações de assistência.
  • Widget Data e hora
    . Especifique o fuso horário, a data e a hora, a sincronização de data e hora e o protocolo do horário da rede local do dispositivo.
  • Widget Configurações do dispositivo
    . Configure as atualizações de aplicativos e firmwares, altere o nome do dispositivo e exiba as informações e os diagnósticos do dispositivo. 
  • Widget Configurações de rede
    . Habilite o cliente DHCP e especifique o endereço IP, a máscara, o gateway e as configurações de DNS da rede do dispositivo.
  • Widget Carregar aplicativo
    . Carregue o Aplicativo FactoryTalk Optix no dispositivo usando uma unidade USB.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal