Configurar o dispositivo no qual o Aplicativo FactoryTalk Optix é executado

Use o widget Configurações do dispositivo para configurar um dispositivo e exibir informações do produto e o diagnóstico dele.
  1. No dispositivo, abra a tela com o widget Configurações do dispositivo.
    Se você criou seu projeto usando o modelo
    OptixPanel
    na página inicial, selecione
    Configurações
    e, depois,
    Dispositivo
    .
  2. Selecione
    Configuração
    para especificar:
    • Desabilitar as atualizações de aplicativos e firmware
      . Marque essa opção para desativar as atualizações ou a desmarque para permitir atualizações para o dispositivo remoto. Você deve selecionar
      Reinicializar
      para reiniciar o dispositivo depois de desabilitar as atualizações de aplicativo e de firmware.
    • Nome do dispositivo
      . Altere o nome do dispositivo. Você deve selecionar
      Reinicializar
      para reiniciar o dispositivo depois de alterar o nome do dispositivo.
    • Nome do aplicativo
      . Nome do
      FactoryTalk Remote Access
      implementado no dispositivo remoto. O
      Nome do aplicativo
      é somente leitura.
  3. Selecione
    Informações sobre o produto
    para exibir informações de somente leitura do dispositivo:
    • Nome do produto
      . Nome do dispositivo.
    • Catálogo#
      . Número do catálogo do dispositivo.
    • Firmware do OptixPanels
      . Número da versão do firmware instalado no dispositivo.
    • SO
      . Número da versão do sistema operacional instalado.
    • Gerenciador do sistema
      . Número da versão do Gerenciador do sistema instalado.
    • FT Optix Studio
      . Versão do
      FactoryTalk Optix Studio
      usada para criar o aplicativo que está executando no dispositivo.
  4. Selecione
    Diagnóstico
    para exibir informações de somente leitura do dispositivo:
    • Utilização da CPU
      . Utilização da CPU do dispositivo.
    • Temperatura da CPU
      . Temperatura do dispositivo.
    • Memória utilizada
      . Quantidade de RAM utilizada.
    • Memória livre
      . Quantidade de RAM disponível.
    • Última reinicialização
      . Data e hora em que o dispositivo foi reinicializado pela última vez.
    • Armazenamento utilizado
      . Quantidade de memória de disco utilizada.
    • Armazenamento livre
      . Quantidade de memória de disco disponível.
    • Última implementação
      . Data e hora em que o
      FactoryTalk Remote Access
      foi instalado pela última vez no dispositivo.
  5. Se você desabilitar as atualizações de aplicativos e de firmware ou alterar o nome do dispositivo, deverá selecionar
    Reinicializar
    para reiniciar o dispositivo e fazer commit das alterações.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal