Carregar um aplicativo

Use o widget Carregar aplicativo para carregar um Aplicativo FactoryTalk Optix para o dispositivo a partir de uma unidade USB.
  1. No dispositivo, abra a tela com o widget Carregar aplicativo.
  2. Em
    Digite o caminho do aplicativo
    , navegue até o Aplicativo FactoryTalk Optix para carregar a partir da unidade USB ou selecione
    Buscar
    para procurar o aplicativo.
  3. Se uma senha foi criada quando o aplicativo foi exportado, em
    Senha
    , digite a senha.
  4. Especifique se os arquivos existentes do aplicativo no dispositivo remoto são retidos ou substituídos:
    • Selecione
      Excluir os arquivos do aplicativo com a atualização
      para substituir os arquivos do Aplicativo FactoryTalk Optix, como o log de dados, se estiver fazendo download de um novo Aplicativo FactoryTalk Optix.
    • Desmarque
      Excluir os arquivos do aplicativo com a atualização
      para reter os arquivos existentes do Aplicativo FactoryTalk Optix, como o log de dados, se você estiver fazendo download do mesmo Aplicativo FactoryTalk Optix com apenas pequenas alterações ou adições.
    #####
    exibe quaisquer erros ou mensagens de diagnóstico que ocorrem quando o Aplicativo FactoryTalk Optix é carregado.
  5. Selecione
    Carregar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal