Sincronizar data e hora do dispositivo

Use o widget Data e hora para definir a data e hora, o fuso horário e a sincronização de data e hora do dispositivo. Use o widget para especificar LAN ou WAN como a interface do Protocolo de hora da rede local.
  1. No dispositivo, abra a tela com o widget Data e hora.
    Se você criou o projeto usando o modelo
    OptixPanel
    na página inicial, selecione
    Configurações
    e, depois,
    Data e hora
    .
  2. No
    Modo de sincronização
    , selecione como a sincronização funcionará no dispositivo. Selecione uma das seguintes opções:
    • Automático (servidor NTP remoto)
      . A sincronização é executada automaticamente por meio do servidor NTP remoto.
    • Manual
    O endereço IP do dispositivo é somente leitura.
  3. Em
    Fuso horário
    , selecione o fuso horário do dispositivo.
  4. Em
    Data e hora
    , selecione:
    • Automático (servidor NTP remoto)
      . Faça com que o servidor NTP remoto defina a data e a hora atuais.
    • Manual
      . Configure a data e a hora usando o teclado virtual.
    Se selecionar
    Automático (servidor NTP remoto)
    como o modo de sincronização, você não poderá alterar a data e a hora manualmente em
    Data e hora
    .
  5. Em
    Interfaces do servidor NTP local
    , selecione o Protocolo de hora da rede para que o dispositivo aja como um servidor NTP e transmita a hora. Outros dispositivos podem, então, ser sincronizados com a data e a hora do dispositivo conectado. Selecione uma das seguintes opções:
    1. LAN
      . Selecione um dispositivo compacto que tenha apenas uma porta ou um dispositivo padrão que tenha duas portas.
    2. WAN
      . Selecione um dispositivo padrão que tenha duas portas.
      Se o dispositivo conectado for um dispositivo padrão que tenha duas portas, você poderá selecionar LAN ou WAN como a interface do servidor NTP local.
    Alterações no
    Fuso horário
    ou nas
    Interfaces do servidor NTP local
    exigem a reinicialização do dispositivo.
  6. Selecione
    Reinicializar
    .
    Dispositivo desconectado
    é exibido.
    Você deve reconectar o dispositivo por meio do widget FTRA. Consulte Conectar ao acesso remoto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal