SOCKET_DELETEALL

A instrução SOCKET_DELETEALL exclui todas as instâncias de soquete criadas.
Detalhes da operação:
  • Se o cabo Ethernet estiver desconectado das alterações do controlador ou do endereço IP do controlador, você pode executar SOCKET_DELETEALL para excluir todas as instâncias de soquete criadas anteriormente.
  • As saídas são atualizadas de maneira síncrona a partir da varredura do programa.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores L20E, L50E e L70E.
SOCKET_DELETEALL
SOCKET_DELETEALL
Parâmetros da SOCKET_DELETEALL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Execute
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Borda ascendente detectada; inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a última operação tenha sido concluída.
  • FALSE: Nenhuma Borda ascendente detectada.
Done
Saída
BOOL
Indica quando a operação é concluída.
  • TRUE: Operação concluída com êxito.
  • FALSE: A operação está em progresso ou foi encontrada uma condição de erro.
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa.
Busy
Saída
BOOL
  • TRUE: A operação não foi concluída.
  • FALSE: A operação foi concluída.
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa.
Error
Saída
BOOL
Esse campo é definido como TRUE quando a execução do bloco da função encontrar uma condição de erro. Para obter mais informações, consulte Códigos de erro do soquete.
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa.
Status
Saída
SOCK_STATUS
O status é definido usando o Tipo de dados SOCK_STATUS que contém informações de ErrorID, SubErrorID e StatusBits.
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa.

Exemplos de SOCKET_DELETEALL

Exemplo de diagrama de blocos de função SOCKET_DELETEALL
Exemplos de diagrama de blocos de função SOCKET_DELETEALL
Exemplo de diagrama de ladder SOCKET_DELETEALL
Exemplo de diagrama de ladder SOCKET_DELETEALL
Exemplo de texto estruturado SOCKET_DELETEALL
Exemplos de texto estruturado SOCKET_DELETEALL
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal