Os bits de status da instrução do soquete
Número de bits | Nome | Descrição |
|---|---|---|
0 | EN: Bit Habilitar (Enable Bit) | O bit EN é definido quando a instrução está habilitada devido a uma transição de False para True, mas ainda não foi concluída nem teve erros. |
1 | EW: Bit Habilitar fila de espera (Enable Wait Queue Bit) | O bit EW é definido quando o controlador detecta que uma solicitação de instrução de soquete entrou na fila. Reinicia o controlador do bit EW quando o bit ST é definido. |
2 | ST: Bit Início (Start Bit) | O bit ST é definido quando a instrução na fila estiver em funcionamento. O bit ST é reiniciado quando o bit DN ou ER é definido. |
3 | ER: Bit Erro (Error Bit) | Indica que um erro ocorreu durante a execução de instrução. O bit ER bit é reiniciado na próxima vez em que a execução-condição-entrada mudar de False para True. |
4 | DN: Bit Concluído (Done Bit) | O bit DN é definido quando a instrução de soquete é concluída com êxito. O bit DN é reiniciado na próxima vez em que a execução-condição-entrada mudar de False para True. |
Dê sua opinião