Instruções da conversão

Use as instruções de conversão para converter o tipo de dados de uma variável em um tipo de dados diferente.
Instruções da conversão de dados
Instrução
Descrição
Converte um valor não booleano em valor booleano.
Converte um valor em um Byte.
Converte tipo de dados String, Inteiro, Real ou Hora em tipo de dados Data.
Converte um valor em um Inteiro Duplo.
Converte um valor em um valor Palavra Dupla.
Converte um valor em um Inteiro.
Converte um valor em um Inteiro Longo.
Converte um valor em um Real Longo.
Converte um valor em uma Palavra Longa.
Converte um valor em um Real.
Converte um valor em um Inteiro Curto.
Converte um valor em uma String.
Converte um valor para o tipo de dados de Hora.
Converte um valor em um Inteiro Duplo Sem Sinal.
Converte um valor em um Inteiro Sem Sinal.
Converte um valor em um Inteiro Longo Sem Sinal.
Converte um valor em um Inteiro Curto Sem Sinal.
Converte um valor em uma Palavra.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal