ANY_TO_BOOL

A instrução ANY_TO_BOOL converte um valor não Booleano em um valor Booleano.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_BOOL
ANY_TO_BOOL
Parâmetros da ANY_TO_BOOL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Qualquer valor não Booleano.
o1
Saída
BOOL
Valor Booleano.

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_BOOL

(* Equivalência ST: *)
ares := ANY_TO_BOOL (10);
(* ares is TRUE *)
tres := ANY_TO_BOOL (t#0s);
(* tres is FALSE *)
mres := ANY_TO_BOOL ('FALSE');
(* mres is FALSE *)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal