ANY_TO_LINT

A instrução ANY_TO_LINT converte um valor em um valor Inteiro longo de 64 bits.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_LINT
ANY_TO_LINT
Parâmetros da ANY_TO_LINT
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Qualquer valor diferente de um Inteiro longo.
o1
Saída
LINT
Um valor Inteiro longo de 64 bits.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_LINT

(* Equivalência ST: *)
bres := ANY_TO_LINT (true);
(* bres é 1 *)
tres := ANY_TO_LINT (t#0s46ms);
(* tres é 46 *)
mres := ANY_TO_LINT ('0198');
(* mres é 198 *)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal