ANY_TO_UINT

A instrução ANY_TO_UINT converte um valor em um valor Inteiro sem sinal.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_UINT
ANY_TO_UINT
Parâmetros da ANY_TO_UINT
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Qualquer valor inteiro sem sinal.
o1
Saída
UINT
Um valor Inteiro sem sinal.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_UINT

(* Equivalência ST: *)
bres := ANY_TO_UINT (true);
(* bres is 1 *)
tres := ANY_TO_UINT (t#0s46ms);
(* tres is 46 *)
mres := ANY_TO_UINT ('0198');
(* mres is 198 *)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal