Visão geral do Módulo LCD

O 2080-LCD é uma exibição de texto externa opcional para um controlador
Micro810
. O 2080-LCD contém uma LCD de 1,5 polegada e um teclado numérico. O 2080-LCD funciona como:
  • Um módulo de memória de backup para controladores
    Micro810
    .
  • Uma interface homem-máquina simples.
  • A ferramenta de configuração para os blocos de função do relé inteligente.
Configure o módulo LCD usando um dos métodos a seguir:
  • Use o software
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Use o menu principal e o LCD no módulo 2080-LCD.
IMPORTANTE:
O módulo 2080-LCD suporta programas do
FactoryTalk Design Workbench
ou blocos de função do relé inteligente.
  • Se você baixar um programa usando o
    FactoryTalk Design Workbench
    , o processo de download sobrescreve as instruções de qualquer bloco de função do relé inteligente.
  • Se você restaurar as funções de relé inteligente usando o menu principal do módulo 2080-LCD, o processo de restauração sobrescreve o programa do
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Para obter mais informações sobre o módulo 2080-LCD, os blocos de função do relé inteligente e as instruções de fiação, consulte o
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal