Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

A força por trás da produção de petróleo e gás: inversores de frequência inteligentes

Veja 6 maneiras como os inversores de frequência (VFDs) ajudam a melhorar a produção de petróleo e gás, a confiabilidade dos equipamentos e a eficiência energética

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plataforma de construção offshore de múltiplos andares para produção de petróleo e gás durante o dia

Resumo

  • Do calor do deserto à umidade marítima e a áreas de poços isolados a quilômetros da estabilidade da grade, as localizações de petróleo e gás desafiam a vida útil de equipamentos elétricos críticos
  • Os inversores de frequência inteligentes podem se adaptar a ambientes de processo em constante mudança e a requisitos extremos de controle do motor
  • Os inversores de frequência oferecem economias substanciais de energia (e custo), maior confiabilidade e menos manutenção do que partidas suaves ou partidas diretas na linha
  • Veja 6 razões críticas pelas quais os produtores de petróleo e gás estão usando inversores de frequência inteligentes

Os produtores de petróleo e gás estão sob enorme pressão para oferecer mais disponibilidade, produção e eficiência com menos recursos e regulamentações ambientais mais rígidas.

Mesmo com a flutuação dos preços das commodities e a redução dos orçamentos de capital, os operadores enfrentam demandas cada vez maiores para reduzir a emissão de carbono, modernizar os equipamentos e melhorar a segurança em ambientes remotos e desfavoráveis.

Nesse cenário, os produtores de petróleo e gás estão reavaliando suposições antigas sobre onde os ganhos de eficiência realmente vêm. E, cada vez mais, eles estão encontrando oportunidades em uma tecnologia que alimenta quase todas as operações no campo: os motores elétricos.

Em instalações de upstream, midstream e downstream, os motores acionam bombas, compressores, ventiladores, sopradores, centrífugas e dezenas de sistemas auxiliares. A mudança do controle mecânico para o controle inteligente de motor, especificamente usando inversor de frequência (VFD), é uma das estratégias de modernização mais acessíveis e com maior retorno do investimento nas operações industriais atualmente.

Inversores de frequência (VFDs)
Inversores de frequência (VFDs)
Inversores de frequência (VFDs)
Descubra os inversores de frequência (VFDs), projetados para melhorar o controle do motor, a eficiência energética e o desempenho em aplicações de automação industrial.
Saiba mais

Eficiência energética e redução de emissões: prioridades duplas

As metas de sustentabilidade não são mais aspirações de longo prazo, são métricas de desempenho imediatas. Muitos operadores de petróleo e gás estão trabalhando para substituir equipamentos movidos a gás e eletrificar mais o campo, não apenas para reduzir a emissão de carbono, mas também para reduzir o consumo de combustível, minimizar a queima e atender às expectativas regulatórias.

Os processos acionados por motor representam uma importante fonte de potencial economia de energia. O estrangulamento mecânico tradicional desperdiça potência e sobrecarrega os equipamentos. Os inversores de frequência, por outro lado, ajustam a velocidade do motor para corresponder à demanda real, muitas vezes reduzindo o consumo de energia drasticamente, mantendo a vazão ou pressão necessária.

Por exemplo, seguindo as Leis de Afinidade, um motor de 745 kW (1000 HP) operando uma bomba centrífuga a meia velocidade pode consumir apenas 12.5% da potência de carga total (ou 93.125 kW) enquanto ainda fornece a vazão necessária para a produção. Se o custo de energia for USD 0,10 por kWh e o inversor de frequência estiver em operação contínua, é possível obter até USD 81.000,00 em economia anual de energia.

À medida que os produtores buscam estratégias de eletrificação, o uso de inversores de frequência inteligentes se torna a base para operações de menor emissão de carbono e maior eficiência.

Compare a eficiência dos inversores de frequência PowerFlex à concorrência
Dois engenheiros inspecionam a função eletrônica e mecânica de uma bomba hidráulica. Um engenheiro está segurando um laptop aberto.
Ferramentas
Compare a eficiência dos inversores de frequência PowerFlex à concorrência

Descubra como os inversores de frequência Allen-Bradley podem ajudar você a maximizar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais.

Melhorando a produção de petróleo e gás em condições em constante mudança

Os processos de petróleo e gás raramente operam sob condições de regime permanente. O teor de água, as taxas de fluxo, as proporções de gás e os requisitos de pressão mudam constantemente ao longo do ciclo de vida de um poço. As soluções mecânicas simplesmente não são projetadas para se adaptar em tempo real.

É aqui que o  controle inteligente de motor faz um impacto mensurável. Os inversores de frequência podem ajustar a velocidade automaticamente quando as condições do processo mudam, como quando o teor de água aumenta repentinamente ou quando os requisitos de fluxo mudam, ajudando os operadores a estabilizar a produção, reduzir o desperdício de energia e evitar a sobrepressão dos equipamentos.

Ao permitir que bombas, compressores e ventiladores respondam de forma dinâmica, os inversores de frequência ajudam os produtores a manter a produtividade mesmo quando o reservatório ou o sistema se comporta de maneira imprevisível. Essa flexibilidade se traduz diretamente em custos operacionais mais baixos, maior confiabilidade e menos intervenções manuais.

Prosperando em ambientes desfavoráveis, remotos e com energia limitada

Do calor do deserto à umidade offshore até áreas de poços isoladas a quilômetros da estabilidade da grade, muitos locais de petróleo e gás desafiam a vida útil de equipamentos elétricos sensíveis.

Calcule a economia de energia para ventiladores e bombas
Engenheiro asiático retira água de lagoa de tratamento de efluentes para verificar a qualidade da água após passar pelo processo de tratamento de efluentes programado em ambiente industrial.
Ferramentas
Calcule a economia de energia para ventiladores e bombas

Use nossa ferramenta para estimar suas economias de energia e reduções de carbono potenciais. Os dados criam um forte argumento para investir em inversores de frequência PowerFlex.

A força por trás da produção de petróleo e gás...

Suas instalações dependem dos motores que alimentam suas operações.

Aumente a produtividade, a disponibilidade e a eficiência energética com a ajuda dos inversores de frequência PowerFlex®. Nossos inversores de frequência inteligentes mantêm seus motores com o melhor desempenho.

Main Image

A tecnologia de inversor de frequência que minimiza a distorção harmônica ajuda a manter a qualidade da energia e a integridade dos equipamentos. Isso é particularmente crítico para operações remotas – localizadas longe das fontes de geração de energia, onde quedas de tensão, harmônica e energia inconsistente podem interromper a produção ou danificar os ativos.

Procure soluções de controle do motor com classificações de gabinete apropriadas para o ambiente e considere soluções integradas que combinem inversores de frequência com outros equipamentos de controle em gabinetes duráveis para resistir melhor às condições dessas realidades desfavoráveis.

Mesmo em ambientes extremos, os inversores de frequência podem ajudar os operadores a maximizar a disponibilidade onde ela é mais importante: no final do campo.

Por que os inversores de frequência são essenciais

A adoção de inversores de frequência está acelerando em todo o setor de petróleo e gás por 6 razões críticas:

1. Redução do consumo de energia mantendo o fluxo e a pressão necessários

2. Maior confiabilidade e menor desgaste em bombas e compressores

3. Qualidade de energia aprimorada por meio de redução de harmônica e capacidades regenerativas

4. Controle em tempo real que responde às condições variáveis do reservatório ou do processo

5. Menor custo total do ciclo de vida por meio da redução da manutenção e da vida útil prolongada dos equipamentos

6. Menor emissão de carbono por meio da eletrificação e do uso otimizado do motor

Seja para estabilizar a produção, reduzir o uso de combustível, modernizar a infraestrutura ou cumprir metas de sustentabilidade, os inversores de frequência ajudam a fornecer um retorno do investimento mensurável em quase todas as aplicações acionadas por motor.

Onde os inversores de frequência PowerFlex® se encaixam

No mais alto nível, os produtores de petróleo e gás normalmente escolhem a tecnologia de inversor de frequência com base no perfil de torque da carga:

Aplicações de torque variável (bombas centrífugas, ventiladores, compressores)

  • PowerFlex 753 inversores de frequência: inversores de frequência de uso geral para bombas e compressores, oferecendo controle de velocidade confiável, forte conectividade e economia de energia significativa
  • PowerFlex 525 inversores de frequência: compacto, econômico e projetado para ventiladores, bombas menores, agitadores, misturadores e sistemas auxiliares

Aplicações de torque constante (bombas de pistão, bombas de cavidade progressiva, bombas de haste, bombas de parafuso)

  • PowerFlex 753 inversores de frequência: este cavalo de batalha é comumente usado em aplicações de bombas, oferecendo desempenho confiável e valor atraente para aplicações críticas de petróleo e gás
  • PowerFlex série 755T inversores de frequência: Controle inteligente de motor. Inversores de frequência de alto desempenho com controle adaptativo para torque preciso, redução de harmônica, regeneração e suporte a sistemas com múltiplos motores
  • Inversores de frequência de média tensão PowerFlex 6000T e de baixa tensão PowerFlex série 755T com tecnologia TotalFORCE® são construídos em uma plataforma conectada que simplifica a integração e acelera o comissionamento. Automonitoração e análise preditiva são recursos padrão, oferecendo manutenção proativa e maior disponibilidade

Você precisa otimizar suas operações de petróleo e gás? Encontre o inversor de frequência certo para sua aplicação – rapidamente. Experimente nossa ferramenta fácil de usar de seleção de inversor.

A Drillmec otimiza as operações de captura de carbono por meio da implantação de uma solução de inversor de frequência de precisão
A Drillmec otimiza as operações de captura de carbono por meio da implantação de uma solução de inversor de frequência de precisão
Case Study
Case Study
A Drillmec otimiza as operações de captura de carbono por meio da implantação de uma solução de inversor de frequência de precisão
A Drillmec é líder internacional em projeto, fabricação e distribuição de plataformas de perfuração e workover para aplicações onshore e offshore, bem como uma ampla gama de equipamentos de perfuração.
Leia agora
A modernização de poços de petróleo e gás gera uma grande economia de energia com inversores de frequência regenerativos
A modernização de poços de petróleo e gás gera uma grande economia de energia com inversores de frequência regenerativos
Case Study
Case Study
A modernização de poços de petróleo e gás gera uma grande economia de energia com inversores de frequência regenerativos
A integradora de sistemas DSI implantou inversores de frequência PowerFlex 755TR para modernizar a infraestrutura de uma empresa global de energia, viabilizando o crescimento contínuo.
Leia agora
ROK Talk sobre inversores de frequência Episódio 21: Os inversores de frequência são o segredo para operações de petróleo e gás mais inteligentes?
Um logotipo hexagonal da Allen-Bradley dentro de uma cabeça de microfone. Texto ao lado dizendo ROK Talk em inversores de frequência.
ROK Talk sobre inversores de frequência Episódio 21: Os inversores de frequência são o segredo para operações de petróleo e gás mais inteligentes?

Explore como os inversores de frequência estão transformando a indústria de petróleo e gás. Jim e Sam se juntam ao especialista do setor Ron Busse para discutir aplicações do mundo real, economia de energia, otimização do processo e o papel da automação no cumprimento das metas de sustentabilidade. Saiba mais sobre como superar desafios de infraestrutura, conformidade com harmônica, soluções regenerativas e como um controle inteligente de motor pode ajudar os operadores a fazerem mais com menos, reduzindo sua dimensão de carbono.

Saiba mais

Publicado 7 de agosto de 2026

Topics: Optimize Production Drive Sustainability Production Automation Controle e automação industrial Produção inteligente Petróleo e gás Geração de energia Controle do motor

Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Os inversores de frequência inteligentes aumentam a produtividade e reduzem o custo de energia
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.