Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Criando uma cultura corporativa para apoiar a sustentabilidade

À medida que os fabricantes enfrentam pressões de várias direções para se comprometerem com uma maior sustentabilidade, Mark Bottomley compartilha suas opiniões sobre algumas áreas-chave que podem fornecer uma base sólida para uma cultura corporativa próspera.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Criando uma cultura corporativa para apoiar a sustentabilidade hero image

Os líderes de todos os fabricantes estão sendo incentivados a levar a sustentabilidade a sério. Não são apenas os reguladores que querem ver ação; investidores, funcionários e clientes têm expectativas mais altas em relação à contribuição que as empresas devem dar às suas comunidades e ambientes.

Construir uma cultura corporativa é mais do que apenas um conjunto dispar de políticas e iniciativas. É um compromisso principal com a forma como a empresa agirá e tomará decisões, dando prioridade às pessoas e comunidades que são impactadas pelas atividades diárias das empresas.

À medida que o setor avança para um cenário regulatório mais prescritivo e padrões globais mais rigorosos, agora é o momento de agir em relação à sustentabilidade.

Compromisso da Rockwell Automation com a sustentabilidade

Para ajudar nossos clientes a elevar seus padrões de sustentabilidade, é importante que nos mantenhamos em um padrão mais alto. Como uma empresa de manufatura, estamos muito conscientes dos inúmeros aspectos de nossas operações. Desde os sistemas de controle que produzimos, nossas operações logísticas e processos de negócios diários, tudo precisa ser direcionado e controlado para manter altos padrões de sustentabilidade em áreas como consumo de energia, eficiência operacional, resíduos e reciclagem.

Portanto, assumimos um compromisso em toda a organização para nos tornarmos mais sustentáveis em nosso trabalho e operações. Esse compromisso é construído sobre três pilares: impacto ambiental, impacto social e governança.

Com base nas contribuições de nossa ampla base de partes interessadas, nossa abordagem de sustentabilidade se estende por todas as áreas de nossas operações, abrangendo segurança ambiental, cadeias de fornecimento responsáveis e saúde ocupacional. Também se trata de como agimos além de nosso trabalho diário, como ajudar comunidades com educação, manter altos padrões éticos e de conformidade e incentivar a diversidade. Trata-se de causar um impacto positivo em todos os aspectos do que fazemos.

Responsabilidade ambiental por meio de eficiência aprimorada
Responsabilidade ambiental por meio de eficiência aprimorada
Blog
Blog
Responsabilidade ambiental por meio de eficiência aprimorada
Cinco maneiras pelas quais os líderes industriais podem avançar em suas metas de sustentabilidade ao concentrarem seus esforços na melhoria da eficiência.

Principais considerações para apoiar uma cultura sustentável

Em nossa própria jornada, aprendemos várias coisas que acreditamos que ajudarão os fabricantes a definir e apoiar sua própria cultura corporativa em torno da sustentabilidade.

1.    Você só é tão verde quanto a empresa que mantém

Não é apenas sua organização que precisa ser sustentável. Trata-se de assumir um compromisso que percorra todos os processos de produção e trabalhar com os fornecedores e prestadores de serviços certos para solidificar esse compromisso. Basta um elo ruim para comprometer a sustentabilidade de toda a cadeia de valor.

Adotar uma abordagem holística ajuda a construir um efeito de rede em torno da sustentabilidade. As empresas querem trabalhar com parceiros sustentáveis e os usuários finais querem saber que a ética foi aplicada da origem ao destino. Portanto, é fundamental que você se alinhe com parceiros sustentáveis para apoiar suas credenciais e mostrar que está levando isso a sério.

Digitalmente de ponta – Ambientalmente inteligente
Digitalmente de ponta – Ambientalmente inteligente
Blog
Blog
Digitalmente de ponta – Ambientalmente inteligente
Como a Sustainder está iluminando o caminho para cidades mais inteligentes com um método de fabricação mais inteligente e disruptivo.
 

2.    Encontre a ligação entre sustentabilidade e valor comercial

Na economia atual, o crescimento da receita e a lucratividade continuam sendo tão importantes quanto sempre foram. Uma das falsidades mais prejudiciais que permeia as discussões sobre sustentabilidade é que ser ecológico prejudica as metas de desempenho dos negócios. Quando visto por essa lente, isso nunca se tornará uma prioridade organizacional.

A sustentabilidade não apenas impulsiona a redução de custo por meio de maior eficiência e menor desperdício, mas também é valiosa por si só. Ela se torna parte de sua identidade e apoia tudo, desde a geração de novos negócios até a aquisição de talentos e o marketing de produto. Pode se tornar uma vantagem comercial e parte integrante da história de sua marca na qual os clientes podem acreditar.

3.    Colocar a medição para se manter responsável

Estabelecer metas ambiciosas como uma referência para as iniciativas de sustentabilidade é uma parte, mas você também precisa de uma medição para garantir que está se movendo na direção certa. Quanto mais métricas granulares você atribuir a áreas como uso de energia, desempenho de máquinas e metas de reciclagem, mais fácil será identificar áreas de desperdício significativo ou inconsistências entre diferentes áreas das operações da empresa.

Estamos fazendo isso internamente com nossa meta de NetZero carbono até 2030. Anunciamos isso em 2020 como um meio de impulsionar melhorias em eficiência, reduzir o uso de energia, melhorar a segurança do trabalhador e garantir a conformidade com a regulamentação. Esse compromisso ajudará a impulsionar nossos esforços para a próxima década e informar como apoiamos nossos clientes, fornecedores e parceiros a fazer o mesmo.

4.    Considere o valor vitalício das medidas de sustentabilidade

Se você está procurando benefícios de custo instantâneos com a instalação de medidas de sustentabilidade, eles podem não ser imediatamente aparentes. Em alguns casos, você pode até ter um custo inicial mais alto. A sustentabilidade é um processo, não uma atividade única, portanto, a prioridade deve ser definir a direção, alocar recursos e buscar melhorias iterativas nos benefícios de custo.

Como em qualquer iniciativa organizacional importante, é importante que a equipe executiva esteja alinhada com as expectativas. Essas são as decisões que exigem um compromisso com uma visão e uma perspectiva de longo prazo para se manterem até o valor ser realizado.

5.    Pequenos ganhos podem ter um efeito desproporcional

As organizações de manufatura normalmente abrangem várias geografias, locais e linhas de produção. Abordar a sustentabilidade nessas operações pode ser mais bem-sucedido em uma escala menor com um plano de implementação baseado no sucesso do programa. O que pode parecer um ganho menor pode ter um impacto desproporcional quando aplicado em escala.

Comece com o grande objetivo e trabalhe de trás para frente, através das várias maneiras pelas quais você pode chegar ao objetivo. Tenha cuidado para celebrar as pequenas vitórias que podem ajudar você a criar impulso para o objetivo maior.

 

Expandindo a possibilidade humana

Chegamos a um ponto de virada importante na longa história da fabricação, onde as ambições do fabricante não podem mais contrariar o bem-estar da sociedade em geral. O objetivo dos fabricantes de hoje é tornar a sustentabilidade parte integrante de como você opera para criar um impacto mais positivo em seus funcionários e comunidades.

Este é um compromisso que é melhor ser assumido mais cedo do que mais tarde. À medida que o ambiente social e de conformidade com a regulamentação em torno de sua empresa muda para um com pouca tolerância à complacência em questões ambientais, é importante olhar para diferentes partes de sua empresa através da lente da sustentabilidade. Antecipar-se às iniciativas de sustentabilidade agora ajuda a cumprir os compromissos que você estabeleceu para si mesmo e para suas organizações parceiras.

Se você ainda está no início da jornada, não é tarde demais para estabelecer algumas metas ambiciosas e elevar a sustentabilidade a uma prioridade principal.

5 lições de uma história de sustentabilidade com oito anos de duração
5 lições de uma história de sustentabilidade com oito anos de duração
BLOG
BLOG
5 lições de uma história de sustentabilidade com oito anos de duração
Como se tornar mais sustentável pode oferecer benefícios de longo alcance em toda a sua empresa.

Publicado 8 de junho de 2021


Mark Bottomley
Mark Bottomley
Vice-presidente regional, contas estratégicas e especialistas em vendas EMEA, Rockwell Automation
Mark Bottomley é vice-presidente regional, contas estratégicas e especialistas em vendas EMEA da Rockwell Automation. Em seu papel, Mark é dedicado a entregar a estratégia da empresa para dar vida à Connected Enterprise. Sob sua liderança, a Rockwell Automation integra controle e informações para ajudar a tornar as empresas industriais e seu pessoal mais produtivos e o mundo mais sustentável. Mark acelera a abordagem da empresa em sua região, concentrando-se em entender as necessidades do cliente e suas melhores oportunidades de produtividade, combinando nossa tecnologia e experiência na área para oferecer resultados positivos de negócios.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Criando uma cultura corporativa para apoiar a sustentabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.