Loading
Blog | Transformação digital
Recent ActivityRecent Activity

Digitalmente de ponta – Ambientalmente inteligente

Como a Sustainder está iluminando o caminho para cidades mais inteligentes com um método de fabricação mais inteligente e disruptivo

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Digitalmente de ponta – Ambientalmente inteligente hero image

Responder às mudanças climáticas está no topo da agenda da maioria das organizações, e as metas ambiciosas para reduzir o consumo de energia estão impulsionando a inovação e o investimento em todos os lugares.

Isso é mais evidente em espaços públicos, onde municípios e autoridades locais em toda a Europa estabelecem metas desafiadoras para reduzir as emissões e melhorar a infraestrutura.

A iluminação de vias e espaços públicos é uma área onde grandes economias de custo e energia podem ser alcançadas substituindo a infraestrutura existente por luzes LED energeticamente eficientes. Quando criamos o Sustainder há poucos anos, vimos a oportunidade de ir ainda mais longe.

Nos desafiamos a projetar luzes que não apenas reduzissem o consumo de energia usando a tecnologia LED, mas luzes – ou “luminárias”, como chamamos nossos produtos – que interagissem com o ambiente e que pudessem informar um melhor controle, segurança, flexibilidade e gestão de espaços públicos.

Em poucos anos, desenvolvemos, fabricamos e instalamos soluções de iluminação verdadeiramente inteligentes para espaços urbanos públicos que são flexíveis, preparadas para o futuro e oferecem um vislumbre tentador do futuro.

Aquele momento de inspiração

O ponto de partida para nós foi perceber que os governos locais e nacionais precisariam realizar uma implantação ambiciosa de iluminação LED para atender às metas de eficiência de mudanças climáticas. Pensando mais amplamente sobre as necessidades das autoridades locais, percebemos que quaisquer mudanças nessa escala deveriam ser consideradas em termos de necessidades presentes e futuras em torno de questões de saúde, mobilidade, segurança e comunicação.

 

Entendendo que tais melhorias precisariam funcionar com a infraestrutura existente, tomamos a base existente de postes tradicionais que têm uma fonte de eletricidade como nosso ponto de partida, e smart cities como nosso ponto final.

Embora smart cities estejam em sua infância em termos de implementação, é empolgante considerar um futuro em que a conectividade e os sensores ofereçam à infraestrutura urbana a capacidade de ruas mais seguras, transporte autônomo e vida ecologicamente sustentável. Ficou rapidamente claro para nós que grande parte da nova infraestrutura necessária para alcançar isso poderia ser construída na iluminação pública existente (em vez de cada tecnologia exigir suas próprias redes, mastros e fiação), então começamos a considerar do que um luminário verdadeiramente inteligente poderia ser capaz.

Em resumo, percebemos que poderíamos reunir duas tendências significativas – a transição necessária para a iluminação LED e o progresso contínuo em direção a smart cities. Percebemos que poderíamos oferecer às autoridades locais o benefício de enormes e urgentes melhorias de eficiência, enquanto fundamentamos seus requisitos futuros de infraestrutura inteligente com a base de conectividade e funcionalidade de nossos produtos de iluminação.

Transformando a manufatura em uma pandemia
Main Image
Transformando a manufatura em uma pandemia

Saiba mais sobre como Sustainder e Technologies Added trabalham juntas no filme da Rockwell Automation.

 

Abrindo caminho para as cidades inteligentes

Nossas luminárias são repletas de tecnologia. Elas são quase infinitamente configuráveis para atender às necessidades de qualquer espaço de iluminação pública:

  • Podem ser ativadas por movimento, de modo que só acendam quando necessário por um veículo, bicicleta ou pedestre que passe, antes de escurecer para reduzir a poluição luminosa e o consumo de energia.
  • Podem ser equipadas com sensores ambientais para que relatem leituras de qualidade do ar ou detectem vazamentos de gás.
  • Podem até ser equipadas com microfones capazes de notificar a autoridade sobre acidentes e aumentar automaticamente os níveis de iluminação para os serviços de emergência presentes.
  • Podem ser equipadas com antenas 5G para levar áreas inteiras para a próxima era da conectividade móvel, prontas para as soluções de mobilidade inteligente do futuro próximo.
  • Podem contar e monitorar o tráfego e incluir câmeras para melhorar o fluxo de tráfego ou a segurança.

Além disso, podem fazer tudo isso a partir de um painel de controle central e ser gerenciadas remotamente.

Naturalmente, as necessidades de uma luminária em um centro da cidade para pedestres serão diferentes das de uma rodovia, uma rua residencial ou uma ciclovia. Mesmo as funções de iluminação tradicionais de nossas luminárias oferecem uma grande variação para atender aos diferentes níveis de brilho, cores e requisitos de fiação de uma autoridade local específica.

Ideias inteligentes exigem fábrica inteligente

Ser capaz de oferecer aos nossos clientes uma gama tão diversificada de recursos requer uma capacidade de fabricação avançada. Uma que seja imensamente flexível e possa converter os requisitos de configuração precisos de cada cliente em um processo de produção altamente eficiente, apesar da variação do produto.

Acredito que este seja um dos desafios mais interessantes para o futuro da transformação digital. A tecnologia está tornando tudo possível, mas, dada a nossa infraestrutura existente, seja nas ruas da cidade ou em fábricas em todo o mundo, como podemos fazer a ponte do que temos para o que pode ser? Como podemos escalar tecnologias disruptivas se as fabricarmos de maneiras tradicionais? Como uma empresa iniciante, como a Sustainder, pode oferecer benefícios de fabricação habilitados digitalmente a seus clientes de uma forma que seja competitiva com grandes concorrentes?

A resposta, em nosso caso, também é uma prova de conceito para o modelo de Fábrica como Serviço. O que precisávamos era de uma instalação de fabricação altamente capaz que não tínhamos dinheiro para construir e, inicialmente, não teríamos os pedidos para maximizar. Precisávamos de cadeias de fornecimento existentes, ERP avançado, sistema de execução de manufatura e habilidades de atendimento. Para competir com grandes produtores internacionais de iluminação, precisávamos nos beneficiar de capacidades e escalas de fabricação semelhantes – ou mais avançadas – sem realmente poder construí-las do zero.

A fábrica como serviço

Nossa solução é a Technologies Added, uma fábrica inteligente compartilhada em Emmen, NL. Ao trabalhar com uma fábrica como serviço, temos o uso de sua instalação, incluindo a espinha dorsal digital da Rockwell Automation, que nos permite configurar linhas de produção configuráveis rapidamente, possibilitando a ‘personalização em massa’ – o processo flexível e altamente escalável vital para oferecer a variação de nossos produtos.

A fábrica oferece acesso a tecnologias e recursos avançados, como modelagem 3D, robótica inteligente, gêmeos digitais e fabricação orientada por dados, o que nos permite criar ordens de produção a partir de nosso software configurador. Isso é implementado pelo pessoal experiente e pelos recursos do processo de fabricação na Technologies Added.

O grande benefício do nosso modelo é o quão leve e escalável ele é. Olhamos para um futuro de contratos muito maiores que exigirão que a Technologies Added continue a crescer para absorver nossos requisitos e, potencialmente, para replicar o modelo em outros locais, talvez em locais diferentes para estar mais perto dos principais mercados. É importante ressaltar que os métodos de fabricação em Emmen podem ser replicados diretamente a partir da espinha dorsal digital da Rockwell Automation, o que significa que o processo de adicionar capacidade de produção exponencial à Sustainder é relativamente simples.

Uma abordagem flexível para um futuro mais brilhante

Outro aspecto empolgante diz respeito a como os novos métodos de fabricação no modelo Sustainder oferecem uma nova direção para a fabricação de luminárias – e talvez a expansão de outras start-ups de tecnologia disruptiva no futuro.

Enquanto os móveis de iluminação eram vendidos anteriormente como um produto único, que se esperava que funcionasse por 25 anos ou mais, os cassetes intercambiáveis (cérebro) de nossas luminárias oferecem a oportunidade de que a venda inicial de um sistema seja o ponto de partida de um relacionamento contínuo que adiciona ou altera a funcionalidade conforme necessário ou disponível. Mais adiante na linha, isso também abre a possibilidade distinta de desenvolver diferentes relacionamentos com nossos clientes. Podemos, por exemplo, mudar de uma compra única (despesa de capital) para um modelo que considera o custo total de propriedade (TCO) ao longo do ciclo de vida dos equipamentos e é adquirido ‘como um serviço’ (um modelo de despesa operacional).

Embora tais possibilidades não estejam sendo ativamente investigadas no momento, a Sustainder tem a flexibilidade incorporada para explorar tais ideias no futuro. Isso é ajudado pelo fato de que, ao operar no modelo de Fábrica como Serviço, os funcionários da Sustainder estão totalmente focados no que fazemos de melhor: as vendas e o desenvolvimento de soluções de iluminação, a engenharia de software de sistemas de iluminação municipais, a engenharia de hardware de luminárias de ponta e nossas operações de suporte técnico e ao cliente. A fabricação e a espinha dorsal digital que tornam tudo isso possível são realizadas e serão modificadas e aprimoradas ao longo do tempo por empresas dedicadas a permanecer de ponta no que fazem – fabricação (Technologies Added) e soluções de automação e informação (Rockwell Automation).

Para a Sustainder, isso contribui para um futuro promissor à medida que expandimos as limitações da iluminação pública para um futuro mais inteligente, seguro, conectado e mais consciente do clima.

Você pode saber mais sobre como a Sustainder e a Technologies Added trabalham juntas no filme da Rockwell Automation, produzido pela BBC StoryWorks Commerical Productions e apresentado pela Digital Europe como parte de sua série “Digitally Enlightened”.

Publicado 20 de abril de 2021

 
Topics: Transformação digital Management Perspectives Automotivo e pneus Chéêmïícãâl Entretenimento Fibras e têxteis Alimentos e bebidas Utilidades domésticas e cuidados pessoais Infraestrutura Ciências da vida Indústria naval Mineração, metais e cimento Petróleo e gás Geração de energia Gráficas e editoras Celulose e papel Semicondutor Saneamento

Marco Bosch
Diretor de Marketing e Operações, Sustainder
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Digitalmente de ponta – Ambientalmente inteligente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.